MOSFET 与微控制器应用教学:为什么 MOSFET 与微控制器要共用同一个接地?

本文是探索 MOSFET 和微控制器实际应用教学系列文章的一部分。

:pushpin: 经典文章: 如何使用 MOSFET 将微控制器与继电器接口

为什么 Arduino 微控制器和 12 伏直流电源要共用一个公共接地?

小提示:
基尔霍夫电压定律(KVL)的要求是什么?

答案
我们知道,MOSFET 是通过在其栅极施加正向电压来导通的。但必须明确的是,这个电压是相对于 MOSFET 的源极来测量的。例如,正如在图 1 中所示,这篇专题文章中提到的 N 沟道 MOSFET,其栅极相对于源极需要大约 5 伏的直流电压。

Arduino 微控制器能够提供这 5 伏的直流电压,但前提是微控制器的接地要与 MOSFET 源极的接地相连。如果没有这个关键的接地连接,MOSFET 相对于 Arduino 就会处于悬浮状态,这会导致工作异常,甚至可能由于 MOSFET 敏感的栅极区域施加了过电压而造成损坏。

从基尔霍夫电压定律的角度来说,我们知道电流在回路中流动,但这里需要注意其中的细节。严格来讲,在一个闭合回路系统中,电压的总和为零。闭合回路这一规定意味着微控制器、MOSFET 和 12 伏直流电源必须共用一个公共参考点。公共接地确保了栅极到源极的电压能够正确施加。换一种说法,我们不能用一根导线来测量电池的电压,需要两根导线才能形成闭合回路。

图 1:Arduino 微控制器、MOSFET 和继电器的典型原理图。该原理图是使用 MultisimLive 软件绘制的。

其他答案
MOSFET 和微控制器并不一定必须共用同一个接地。实际上,使用光耦合器实现隔离,可能会有好处。有一篇文章展示了一个例子,演示了如何在自举电路中对 MOSFET 进行光学隔离。需要注意的是,N 沟道 MOSFET 的源极会在 50 伏直流电压和接地之间切换(或者考虑到二极管 D2 上的压降,接近接地)。

图 2:该原理图展示了一个高度简化的高端 MOSFET 栅极驱动电路。

自举电容 C1 为 MOSFET 的栅极驱动提供能量。

这还真是知其然而不知其所以然,以前只知道接地,不知道为什么,

今天算是搞明白了,学到了

接地也是有很大学问的,学习了

MOS管是电压驱动型器件,只有栅极电压与漏极电压差合适时才会导通,要对栅极电压和漏记电压做比较,需要有一个共同的参考点,所以需要共地。

我的理解是 如果 不共地 那么mos管两端的电压也就无法确定,也就是处于浮空状态,也就无法准确地开闭了。这样理解对嘛?刚入门不久,欢迎指正!

您好 @ZhiSZ

感谢您的咨询。

你的理解基本是对的,而且你已经抓住了「共地」的核心意义,尤其是在涉及 MOSFET 控制不同电源系统之间的信号传输 时。我们可以从几个角度来解释为什么 Arduino 和 12V 电源需要共地:


:white_check_mark: 为什么要共地?

  1. 电压是相对的,不是绝对的
  • Arduino 输出的控制信号(比如数字输出 5V)是相对于它自己的 GND (地) 而言的。
  • 如果 MOSFET 的源极连接的是 12V 电源的负极,而这个负极没有和 Arduino 的 GND 相连,那么 Arduino 输出的5V对 MOSFET 来说可能是一个不确定的电压,因为它没有参考点。
  1. MOSFET 的栅源电压决定导通与否
  • 以 N 沟道 MOSFET 为例,它是否导通取决于 栅极电压相对于源极的电压(Vgs)
  • 如果 Arduino 和 MOSFET 的源极不共地,那么 Arduino 输出的电压就无法准确控制 Vgs,MOSFET 就可能处于「半导通」或「完全不导通」的状态,甚至会烧毁
  1. 信号完整性与电流回路
  • 所有电流都必须形成闭环才能流动。Arduino 输出一个高电平信号,电流必须从 Arduino 的输出脚 → MOSFET 栅极 → Arduino GND 回来,这个回路必须闭合,否则信号无法传递。

:cross_mark: 如果不共地会发生什么?

  • MOSFET 的栅极电压变得不确定(浮空)
  • 控制信号无法传递,MOSFET 不工作或工作异常
  • 可能导致电路损坏或不稳定
  • Arduino 的 IO 电压可能被拉高或拉低,损坏芯片

:white_check_mark: 正确做法

  • Arduino 的 GND 和 12V 电源的 GND(负极)连接在一起,形成一个公共地。
  • 这样 MOSFET 的源极和 Arduino 的 GND 就在同一电位,Arduino 输出的电压就能正确控制 MOSFET。

这是一个 Arduino 与 12V 电源共地的示意图:

  • Arduino GND12V 电源负极通过公共地连接在一起。
  • MOSFET 的源极也接在公共地上,这样 Arduino 输出的数字信号(5V)就能正确控制 MOSFET 的栅源电压 (Vgs)。
  • 如果不共地,MOSFET 的源极电位无法确定,导致控制信号失效。