【探索DigiKey!FUN肆分享】无线充电的应用与设计理解

MCU在无线充电系统中的应用
高效控制充电过程
PWM波生成与控制,MCU通过生成PWM脉宽调制波,精确控制无线充电系统中的高频振荡器,从而调整电磁发射线圈的工作频率和功率。调整PWM波的占空比可以实时调节充电电流大小,满足不同设备的充电需求。
充电模式切换,MCU根据电池的电量状态自动切换充电模式。电量低时采用恒流充电模式快速充电,电量接近满格时切换为恒压充电模式,防止过充。

电池状态监测
电压与电流检测,MCU内置的ADC模数转换器模块实时监测充电过程中的电压和电流,确保充电过程的安全性和稳定性。通过检测电池电压变化,可以判断电池的充电状态和健康状况。
电池健康评估,利用MCU的定时器和GPIO通用输入输出等外设,结合特定的算法电化学动态响应EDR,对电池的健康状况进行评估。通过施加负载脉冲,评估电池对攻击和恢复的响应时间,从而判断电池的剩余容量和内阻等参数。

电流电压调节
智能调节算法,MCU根据实时监测到的电压和电流值,采用智能调节算法动态调整充电参数。检测到电压过高或电流过大时,MCU立即降低充电功率,防止电池受损。
外部充电芯片控制,MCU通过I2C、SPI等通信接口,控制外部的充电管理芯片MP2659,实现更精确的电流电压调节。通过调整充电管理芯片的控制寄存器,可以精确设置充电电流、充电电压等参数。

安全保护
过充保护,MCU监测电池的电压和充电时间,准确判断电池是否已充满,及时切断充电电路,防止过充对电池造成损害。
过温保护,MCU监测无线充电系统的温度,当温度过高时自动降低充电功率或停止充电,防止系统过热引发安全隐患。
短路保护,在充电过程中,如果发生短路故障,MCU迅速切断充电电路,保护电池和充电设备的安全。

设计优化

应对高频率电磁干扰EMI
硬件设计优化
电源滤波,在电源线路中加入滤波电容和电感,有效减少高频噪声对MCU的干扰。
信号线布局,合理布局信号线,避免信号线与电源线、地线等产生交叉干扰。对于高频信号线,采用屏蔽线或双绞线减少电磁辐射。
接地设计,采用多点接地或单点接地的方式,确保系统接地良好,减少地环路引起的干扰。
软件设计优化
软件滤波算法,通过软件算法对采集到的电压、电流等信号进行滤波处理,去除高频噪声的干扰,提高信号准确性。
中断管理,合理安排中断的优先级和触发条件,避免中断冲突和误触发,提高系统的抗干扰能力和稳定性。

系统效率提升
优化谐振频率,通过调整发送端和接收端的谐振频率,使其尽可能匹配,减少能量在传输过程中的损耗。在电磁感应式无线充电系统中,优化线圈的匝数、直径和材料等参数,提高系统的传输效率。
智能功率控制,MCU根据电池的实时电量和充电需求,智能调整充电功率,避免不必要的能量浪费。在电池电量较低时采用较高的充电功率,当电量接近满格时降低充电功率,提高充电效率。
低功耗设计,在不影响系统性能的前提下,通过降低MCU的工作电压和频率、优化程序代码等方式,降低系统的整体功耗。采用动态电压频率调整DVFS技术,根据系统负载实时调整MCU的工作电压和频率,实现低功耗运行。

无线充电器,以前常遇到ESD保护管失效 失效的又是短路,导致没有输出了,这个有点麻烦。

从电磁感应、磁共振到射频技术,详解三种主流无线充电技术的工作机制和性能差异点具体表现在哪里?

三种主流无线充电技术对比

技术 工作原理 传输距离 效率 成本 特点与限制
电磁感应 (Electromagnetic Induction) 发送端线圈产生交变磁场,接收端线圈通过磁通变化感应出电流(变压器原理)。 低到中 成熟度高、成本低,但对位置对准要求高。
磁共振 (Magnetic Resonance) 发送端与接收端线圈都与谐振电容组成谐振回路,频率匹配时能量高效耦合传输。 中高 中到高 容错性好,位置偏移影响小,但系统复杂度和成本高。
射频 (RF Wireless Charging) 发送端发射无线电波,接收端天线接收后通过整流电路转化为直流电。 中到高 支持远距离供电,但功率小,效率低,易受法规和干扰限制。

更多无线充电相关内容:
铁氧体片可以改善NFC和无线充电耦合?