一、前言
很荣幸能入围【你晒单,我买单,DigiKey带您畅享好物】第一期活动,非常感谢Digikey和EEWORLD的大力支持。本人在这次活动中共选购两件物料,其中必购物料为54100 TMR传感器,任选物料为STEVAL-PTOOL4A开发板。本文主要围绕必购物料——54100 TMR传感器展开。
二、开箱及初测
6月4日在得捷下了单,发货速度挺快的,就是物料慢了点,6月18日收到了货,外包装上DigiKey几个大字,配上红色的纸胶带封箱,还是挺不错的,开箱后,发现内部还有缓冲纸垫,很不错,开箱图如图1所示。
图1 开箱图
到手后,简单测试了下,随手拿了一个5V输出的USB转TTL来供电,将5V接在红线上,GND接在黑线上,然后将万用表的正极鳄鱼夹夹在蓝线,负极夹在黑线上,USB上电后,如图2所示,可见万用表表显电压为4.92V,这时磁铁远离54140 TMR传感器。
图2 磁铁远离输出高
再将磁铁靠近54140 TMR传感器,如图3所示,可见万用表表显电压为0V。
图3 磁铁靠近输出低
至此,测试基本结束,高灵敏度在之前的文章中提到的电气特性中表明为1KHz,在本人用手快速接近远离远再接近远离的情况下,可以很快响应,图片无法展示,也无法进一步测试,遂结束。