介绍
Soracom为物联网提供蜂窝连接服务,拥有强大的API和名为Soracom用户控制台的网络控制台来管理您的连接。请在DigiKey上找到我们的产品和精选视频。
在本主题中,我将介绍如何管理Soracom物联网SIM卡的状态,以优化您的连接成本。与我们在智能手机中使用的消费者SIM卡不同,物联网项目在其产品生命周期中有不活跃的时期。在物联网项目中,产品在最终检查后可能会在库存中停留几个月,同时保持活跃的蜂窝连接,而在整个生命周期中保持活跃连接的成本会过高。或者有时如果您想基于订阅模式销售产品?客户可能会停止使用几个月,然后再次恢复使用。在本主题中,我将解释如何解决这些问题。
Soracom 物联网 SIM 卡及其状态
Soracom SIM卡有一些状态。下图展示了我们的订阅计划01(plan01s)的状态转换。
正如在Soracom定价页面上所示,您将被收取“基本费用”、“数据使用”和“消息”(短信)等费用。
然而,例如对于plan01s,如果您可以将状态更改为待机(Standby)或暂停(Suspended),您将不会被收取基本费用,通常为每天0.06美元。当将plan01s从待机/暂停Standby/Suspended更改为活跃/不活跃(Active/Inactive)时,将收取1.80美元的费用。因此,如果您的物联网产品使用plan01s在库存中存放超过30天,您应该将状态更改为待机/暂停(Standby/Suspended)以节省成本。
那么现在的问题是我们如何更改状态?这很简单。我们拥有强大的REST API来管理您的连接状态。请参阅Soracom API参考以获取详细信息。例如,您可以执行SIM:setSimToStandby API来将SIM卡状态更改为待机(Standby)。
产品生命周期和 SIM 状态管理
让我们考虑一下产品生命周期!
如果您考虑任何带有蜂窝连接的物联网产品,通常操作从1开始,SIM卡购买(1. Sim Purchase)到7.暂停/终止(7.Suspended/Terminated),用户暂时或永久结束使用,如下图所示。
并且产品在蜂窝连接下活跃工作的时间超过两次。通常在制造后,其连接性会被激活以进行测试,如4所示(4. Testing)。测试期间,产品通常会库存几个月。然后,当产品交付给最终用户并开始使用时,它会被再次激活。在这种情况下,为了节省运营成本,您应将其状态更改为待机(Standby)状态,如5所示, 库存中(5. In Stock)。如果最终用户尝试连接蜂窝网络,它将立即自动激活。
此外,如果您基于订阅模式销售产品,您可能希望在其订阅到期后禁止其使用,直到重新签订订阅合同。通常,为最终用户设置几个月的时间来重新签订订阅合同会更好。在这种情况下,您可以将SIM卡状态设置为暂停(Suspend),这将禁止连接,即使最终用户尝试使用其产品连接,并节省基本费用。
与 Soracom 事件处理器的集成
我们如何与Soracom集成?Soracom Rest API已经介绍过了。事件处理器是一个非常强大的工具,用于监控SIM卡事件以支持您的系统。它将在SIM卡事件(例如SIM卡状态属性更改)时触发指定的操作,如HTTP webhooks。事件处理器的常见用例是监控流量使用情况,并在数据使用量达到100MB时暂停SIM卡。
现在,考虑到上述产品生命周期,您可能希望了解SIM卡事件,例如4.测试(4. Testing)中的首次蜂窝会话事件。在实际操作中,用户通常会在收到首次蜂窝会话通知时自动将SIM卡状态设置为待机(Standby)。在这种情况下,您可以配置事件处理器以在SIM卡状态属性从就绪(Ready)更改为激活(Active)时调用webhook。
结论
Soracom拥有丰富而强大的功能,可以通过Rest API和事件处理器等自动化您的操作。因此,我们希望您发现这些信息有用,并将其纳入未来的工作中。
对Soracom有疑问吗?无论您是现有客户、想了解更多关于我们产品和服务的信息,还是想了解我们的合作伙伴计划——我们都非常乐意听取您的意见!