我们一直在收到客户查询关于 eSIM 技术的问题——此帖文将介绍什么是 eSIM 以及它们如何在消费者技术中变得越来越有用。
这里显示了我们所有可用的 eSIM 卡:
https://www.digikey.cn/short/7vhr0m47
什么是 eSIM?
eSIM 是“嵌入式 SIM”卡的缩写。这些数位 SIM 卡允许您激活和切换运营商,而无需切换物理 SIM 卡。它也是目前最小的 SIM 卡外形尺寸之一,非常适合用于迷你型的电子产品。

eSIM 的优势
使用 eSIM,切换运营商只需要通过软件切换就可以完成,而不是通过物理更换 SIM 卡来完成。这大大减少切换运营商的麻烦 - 内含软件可以完成所有工作。
一些手机运营商提供带有多个 eSIMS 的手机,这意味着您可以拥有来自多个运营商的计划、多个电话号码,方便在商务和个人电话之间切换,以及针对国内和国际旅行的语音讯息、文字讯息和数据计划。
凭借小巧的外形和强大的适应性,预计 eSIM 卡将在小型射频电子产品中越来越受欢迎。
1 个赞
为何在实际生活中eSIM并不流行呢?既然eSIM有如此优点,感觉可以取代传统的Mini Sim,Micro Sim和Namo Sim。
另外eSIM也是可更换的插拔卡吗?还是随着主设备出厂就固定焊接在设备里面了。
小飞侠12
3
eSIM(嵌入式SIM卡)是一种直接嵌入设备中的SIM卡技术,与传统可插拔的物理SIM卡不同,eSIM不可移除,但可以通过软件进行配置;对我们提供了更高的灵活性和便利性,特别适合频繁切换运营商或经常旅行的用户,同时也推动了物联网和可穿戴设备的发展。
eSIM实质就是内置的SIM卡芯片,他通过软件把实体SIM卡的信息写入eSIM中。如果手机和运营商都支持eSIM,是否就可以普及了。还不知道具体的费用如何。
使用eSIM,用户不再需要插入实体SIM卡,只需在设备上远程激活即可,降低了因丢失或损坏SIM卡带来的风险;引入eSIM后,不需要为设备预留物理卡槽,可以节省设备内部空间,使得设备更加轻便、防水和防尘,同时增加电池容量和性能。
eSIM主要应用在消费电子类设备如手机,平板电脑,还有物联网领域如智能家居,智能交通,工业领域,另外医疗和金融领域也可应用。
我对eSIM的知识性描述那段很感兴趣,作者的阐述比较精简,可以再描述的详细一些,并增加实际应用案例,更能丰富它的可读性。
eSIM直接嵌入设备主板,无需物理卡槽,节省空间(尤其适合小型化设备如智能手表、IoT传感器),降低防水/防尘设计难度。更适用于车联网(远程诊断、OTA更新)、智能电表、物流追踪设备(全球部署无需本地换卡)。但是需确保射频性能(信号稳定性)、兼容多频段网络,并预留固件升级能力以支持未来运营商协议。