NTE Electronics 作为 NTE123、NTE123A 和 NTE123AP NPN 晶体管的供应商,已经停业。DigiKey 不再销售这些元件。幸运的是,有许多替代品可供选择,让您能够修复您的老式设备。
NTE 是谁?
NTE Electronics 是维修技术人员半导体的主要供应商。很久以前,很多电视维修人员,他们每个人都储备了 NTE 零件。这是一个高效的系统,因为少量的 NTE 零件可以替换(从 20 世纪 50 年代到现在的)电视和收音机中的半导体零件。NTE123X 就是一个完美的例子,因为这种小信号通用晶体管是数千种设备的推荐替代品。
NTE/ECG 成功的秘诀在于其纸质目录(后来是互联网)。
图 1:NTE123AP 数据手册的开头
技术提示: 以字母如 B772 或 D882 开头的日本晶体管,通常是 2S 系列的一部分。完整的零件编号分别是 2SB772 和 2SD882。请注意,B 通常表示 PNP,而 D 表示 NPN。NPN 的 2SBXXX 偶尔会封装在绿色环氧树脂中。对于 2SAXXX(PNP)和 2SCXXX(NPN)也有类似的约定。
在哪里可以找到 NTE123、NTE123A 或 NTE123AP?
为 NTE 替代品在 DigiKey 上寻找替代品是一个有趣的问题。毕竟,NTE123X 是数千个零件的替代品。我们要问的是 DigiKey 的哪些零件与 NTE123X 相邻。我们应该能够从 NTE 零件的描述反向工作,以找到合适的替代品。
技术提示: 在半导体行业中,重铸品牌是一种常见的做法。这可能出于有益的原因,如 NTE 从信誉良好的制造商重铸品牌零件。也可能出于恶意原因,导致假冒半导体的可靠性存在问题。
事实证明,NTE123X 系列很成功。具体来说,NTE123X 是重铸品牌的 2N2222 NPN 晶体管。同样,互补的 NTE159 是重铸品牌的 2N2907 PNP 晶体管。仔细检查数据手册会发现几乎相同的器件特性,具有相同的封装类型和引脚排列。数据手册就像照镜子 —— 只要我们选择正确的封装。
我们需要小心,因为 NTE123 到 NTE123AP 的进展似乎与 2N2222 到现代的 2N2222A(如这个 Diotec 2N2222A)相同。原始的 2N2222 和 NTE123 采用了如图 2 所示的金属罐 TO-18 封装。NTE123AP 采用了熟悉的符合 JEDEC 标准的 TO-92 封装。
在 DigiKey 寻找
要在 DigiKey 系统中找到替代品,我们可以进行以下两种搜索之一:
- NTE123 搜索 “2222 BJT TO-18”
- NTE123AP 搜索 “2222 BJT TO-92”
图 2:Microchip(Microsemi)JAN2N2222A NPN 晶体管
适合老式设备的同期替代品
修复电子设备的人对他们的工作感到自豪。有些人会不遗余力地使用同期合适的设备进行修复。使用如图 2 所示的 TO-18 封装组件是一个重要的考虑因素。现代的 TO-92 组件会显得格格不入。
最后:
相信但要验证!
最终,您要对半导体替代品负责。虽然我认为 NTE123X 到 2N2222 的建议是合理的,但我们必须认识到有数百万种独特的电路,每个电路都有独特的需求。本文中建议的替代品可能并非在所有情况下都有效。
作为 DigiKey 以前的合作伙伴,NTE 将被深深怀念。
更多内容: