首先要考虑这个12伏它的来源,现在大部分应用场景是12伏电池系统,这个12伏就是从这来的,可能有汽车它的架构是24v的,那可能就从12v变成24v,这个取决于车厂是怎么设计电源架构,现在常规的都是12v,所以主要是看电源架构,那如转到这个42伏,有可能是给空调供电,它电压比较高一点,所以主要是看它后面的负载,如ADAS的这些SoC,都是小小电压,但是大电流。比如说0.8v 40A,50A,说到四十几伏的,一般大概率还需要一个隔离器件,然后去给空调等系统,这种大功率供电。
相关话题
| 话题 | 回复 | 浏览量 | 活动 | |
|---|---|---|---|---|
| 【探索DigiKey!FUN肆分享】24V升压180V电源电路 | 0 | 17 | 2025 年8 月 31 日 | |
| AI 数据中心为何正从 48V 供电架构转向 ±400V/800V 供电架构? | 0 | 11 | 2025 年11 月 14 日 | |
| 什么是分布式电源架构?它对 AI 机柜为何重要? | 0 | 14 | 2025 年11 月 13 日 | |
| 汽车电力应用中,开关电源的开关频率是怎么确定的?如果频率高了,是不是EMC会不好过? | 0 | 61 | 2024 年9 月 2 日 | |
| 电源系统处理散热有什么窍门是吗?就是现在夏天很热,然后汽车它空间也有限,那个高温会对电子元器件的一些性能会有影响吗? | 0 | 64 | 2024 年9 月 19 日 |