问:
锁存继电器的矫顽力能保持多久?
![]()
答:
锁存继电器的保持力(矫顽力)可能随着时间的推移而减小,并且会因保持力的减小而释放设定状态。相对于运行时间的衰减率取决于周围的环境。
请参考“保持力衰减”数据。
![]()
说明:
锁存继电器保持力随时间的衰减
磁性锁存继电器在设定状态下长时间使用时,其保持力(矫顽力)可能随着时间的推移而减小,并且会因保持力的减小而释放设定状态。
这也是半硬磁性材料的一个特性,其相对于运行时间的衰减率取决于周围的环境(温度、湿度、振动和外部磁场)。
应每年至少维护一次(复位一次,并重新施加额定电压进行设置)。
锁存继电器保持力随时间衰减的示例
G2RK保持力衰减数据如下图所示。分别在将锁存继电器设定(保持)于室温下、置于室温和80℃高温下时,测量其保持力。在这些条件下,在置于室温和高温下约100小时后,其保持力开始下降。
置于室温下100小时以上,其保持力的衰减比置于高温下时要小。但衰减开始的时间只是一个指导。
有关更多信息,请参见所有继电器的安全注意事项:2-2电路设计/输入电路。
![]()
快速提示
如果锁存继电器在设定(保持)状态下长时间使用,其保持力会减弱,并且可能因振动或冲击而脱落。请考虑在复位状态下使用。
![]()
请访问以下DigiKey网站链接,了解此产品类别
继电器 | DigiKey Electronics
本常见问题解答的提供方为
![]()
请点击以下链接,查看原始的常见问题解答页面
https://components.omron.com/us-en/faq/relays/FAQE10049