PTSolns ESP Master Key 转接板

作者:Digi-Key 工程师Erik_Brateng

来自 PTSolns 的 ESP Master Key 系列 PTS-00099-201 转接板, 是唯一的板子允许您将一系列常见的ESP32开发板连接到面包板上。Master Key 将微控制器的引脚缩小到面包板中心线上的较小尺寸。更小的占地面积允许更干净的连接和添加更多组件的能力。

ESP Master Key 有两个 2 X 20 引脚封装,一个位于板的两侧。通过使用母头引脚,这些封装允许三种不同宽度的微控制器进行接口。在最窄的宽度处,ESP Master Key的间距为2.54毫米(0.1英寸)是标准间距的8倍。在中间宽度处,板的间距为标准间距的9倍。在最宽处,板的间距为标准间距的10倍。下面列出了所有三种宽度配置,这将有助于确保您的电路板兼容。

推荐组件

PTSolns 为其板子提供了推荐的组件列表。这些电路板不仅限于这些部件,如果需要,可以交叉使用。

2x20母插头 – PPTC202LFBN-RC ,来自 Sullins Connector Solutions

1x40公插头 – 61304011121 ,来自 Wurth Elektronik

有关更多信息,请参见 ESP Master Key 数据手册

PTSolns 供应商中心