作者: Digi-Key 工程师 Shawn Adams
电池的保存期限由电池的类型和成分决定。它以电池的自放电速度为基础,但该速度可能会受电池储存的环境温度的影响。Digi-Key发货的大多数电池在存储超过2年(铅酸电池为1年)后都会在发货前进行充电测试。
电池主要有两大类:不可充电(一次)和可充电(二次)电池。每种电池的保存期限定义略有不同。
对于一次电池来说,保存期限是指电池在不使用的情况下保持电量的时间。各成分类型电池的平均保存期限如下:
碱性电池:5-10年。
碳锌电池:3-5年。
锂电池:10-12年。
对于二次电池来说,保存期限是指电池在需要充电或到期之前可以放置多长时间。各成分类型电池的平均保存期限如下:
镍镉电池:3年。
镍氢电池:3-5年。
锂电池:2-4年。
铅酸电池:6个月。
纯铅酸电池:8年。
这些值是基于自放电速度的,例如:

最后,电池储存的温度会极大地影响电池的保存期限。理想情况下,电池的储存温度应保持在60℉(15℃)以下。以下是储存温度指南:

如需了解更多详情以及有关储存和处理的提示,请访问:
电池保存期限 | Fulfillment And Distribution
电池到期指南(batteryjunction.com)