电池存储和处理常见问题解答——来自Zeus Battery的Aaron Cunningham

作者: Digi-Key 工程师 Robert Fay

以下是Zeus Battery Power Podcast.与我们分享的常见问题解答,由他们的应用工程师Aaron Cunningham回答。

为什么工程师 / 设计团队成员了解各种化学成分的电池储存方式如此重要?
o 不同的化学成分具有不同的特性,包括储存要求。储存要求和温度是电池的一些最重要的特性,因为这些因素始终会对电池的性能产生影响。与妥善储存和维护的电池相比;储存和维护不当电池的性能会大打折扣。购买电池的人总希望能物超所值,这也是我们努力实现的目标,因此妥善储存和维护电池有助于确保客户从投资中获得最大的效益。 观众可以联想到的例子有哪些? - 如果锂聚合物电池长时间未得到妥善的储存,你可能会发现它发生了肿胀/膨胀,且很可能已经失效。

将充电技术和时间间隔整合到产品或设备的整体使用范围内有什么好处?
o 根据电池的化学成分,定期充电对保持电池的健康而言非常重要。如果数月或数年不维护电池,那么电池就会老化。这是另一种降低电池性能甚至损坏电池的行为。在未妥善维护的情况下,哪些电池化学成分是最有效的?为什么?- 这决于储存条件和最初收到的包装,锂离子电池可能比较好,在一年未充电/维护的情况下,其容量损失较低。建议在约60%的SOC下储存电池,高于或低于该值都是不理想的状况。

如果厂商或最终用户未能妥善储存电池 / 为电池充电,会产生什么结果?
o 如果电池未得到妥善的储存或维护,其主要结果是永久性的失效和性能下降。对于锂聚合物,如果电池储存或维护不当,可能会导致电池膨胀到无法适用于其应用的地步。

• ZEUS 如何帮助客户更好地了解这方面的知识?
o 我们尝试在所有的规格中明确说明推荐的储存温度。我们的工程和销售团队致力于为我们的独立销售代表和电子分销合作伙伴提供培训,以便在开始讨论客户的应用要求时传达这一点。曾有许多客户向我们反馈与电池储存不当有关的问题,他们不得不花时间来进行故障排查,了解设备或电池的问题,然后与ZEUS进行沟通,在总体上浪费了许多本可节约的时间。

电池技术中最重要的部分是什么?电池管理(即热管理 / 监控)还是储存和能量密度?
o 并不是每个电池都有电池管理/监控。这通常只适用于锂离子电池。能量密度是根据你的需要和应用来选择的……o 能提供一两个例子吗?- 我们通常会根据客户的电压、容量和其他要求来提供解决方案。因此,如果客户的设备需要12V、10Ah和5A的连续放电电流,我们将围绕这些参数设计解决方案。

是否有性能始终优于电池的存储介质?化石燃料?氢燃料电池?
o 不一定。这完全取决于应用。

在可预见的未来,电池的能量储存和获取是否有限制?
o 随着技术的进步,电池技术可能始终会不断改进。至少在可预见的未来中。

在处理和储存方面,电池技术近期最重要的进步是什么?
o 据我所知并没有。

是否有被忽视的重要处理或储存技巧?
• 通常,客户在收到电池后会直接将其在仓库中储存几个月。尤其对于锂离子电池而言,它们在装运时处于约30%的充电状态,因此必须在45天内充电,以免过度放电。如未能这样做,可能会导致电池失效。

环境温度会如何影响储存建议和电池性能?
• 环境条件应尽可能接近室温(约25℃和约50%的相对湿度)。可在较低或较高的温度(约+/-20℃)下储存最多6个月,但同样,长时间将电池储存在急剧升高或降低的环境中会损坏电池并降低其容量和性能。

• Aaron Cunningham是ZEUS Battery Products的应用工程师。Aaron和工程团队与客户和战略合作伙伴密切合作,为客户识别、开发和提供合适的电池解决方案。他们从事于多种不同的电池化学成分并积累了大量的经验,包括锂离子、磷酸铁锂、镍氢、镍镉、SLA等。

欲了解更多关于ZEUS Battery Products的信息,请访问我们的供应商中心:https://www.digikey.cn/zh/supplier-centers/zeus-battery-products

对ZEUS Battery Products还有其他疑问?请发布在论坛上,我们将与你联系并帮助解决。