LED 引擎、模块和 COB 之间的比较

作者:Digi-Key工程师 Matt Roen

Digi-Key网站上搜索LED配件时,您可能会得到三种不同类型的结果——LED引擎LED模块板上芯片(COB)。哪一款LED配件最适合您,完全取决于您的特定项目需求。

image

有人可能认为 LED 引擎 是一个“完整的”LED配件。的确,引擎中带有集成限流电路,且拥有此类特定产品应具备的即插即用功能。只要提供电源,LED引擎就能点亮。如此一来,系统设计人员就能更加专注于其他方面,并将所有的照明电路合并到一个元器件中,但由于亮度是由通过LED的电流水平来控制的,因此需要牺牲一定的灵活性。

image image image

LED 模块 是由分立的LED组成的LED配件,其中 包含集成的限流电路。与LED引擎相比,这些器件更加简单,也更便宜,同时还支持系统设计人员灵活地控制照明电路的电流,但他们需要在LED模块周围设计相关的外围电路,避免出现过电流烧坏LED的情况。由于LED模块是由分立的LED组成,因此可以做成多种造型,例如光条,或者制成柔性灯带,以适应各种所需的照明环境。
image image image

板上芯片 (COB)与LED模块相似,只不过它将多个LED晶粒合并到单个封装中,组成一个单色光系统。这些大型的发光器件可作为单个LED大型光源产生极亮的光线。与LED模块类似,COB内部并未集成限流电路,而是需要从外部接入。由于COB将多个晶粒合并到单个大型封装中,因此通常无法制成长灯带或灯条,但是其亮度远高于多个模块所产生的亮度。

image image image

想要了解更多关于如何为项目选择合适LED的信息,请查看我们以下关于LED选择和设计的文章:

LED和LED驱动器

LED相关术语

为您的LED选择适当的电阻

如何测试LED