计算铅酸蓄电池的A/H额定值

作者:Digi-Key 工程师Brian_2933

最近,我被要求帮助一位客户设计一个电池电路,他想在电路中串联10个12V电池,以将A/H额定值提高10倍。我知道这不是做他想做的事的正确方法。

简言之,串联电池会增加电路的电源电压,而并联电池则会增加可用电流。如果你看下面的电路图,可能会有所帮助。

在上面的图纸中,你可以看到,在串联电路中,如果从负载看电池,它会看到两个电池或两个电压源,电流必须从一个电池流向另一个电池。在并联电路中,负载看到一个电池的容量变成两倍,因此电压与单个电池相同,但电流可以从一个或两个电池直接流向负载。有了两个独立的电流源,有效地将电流容量增加了一倍。

然而,在这个项目上的工作让我意识到A/H冷启动放大器和其他一些术语并不是我以前熟悉的项目,所以我需要做一些研究。我决定选择一对12伏直流电的铅酸电池作为测试部件,开始研究。

我发现了一个显示为20 A/h的,那么这意味着,在25°C/77°F温度下,它可以在1安培的电流下运行20小时,还是20安培的电流下运行,1小时?

据我所知,作为一个标准的12V铅酸蓄深循环电池,除非另有说明,我们应该以20小时去测试。为1A,持续20小时作。始终检查制造商的数据手册,以确定测试条件。

如果不知道参数适用于哪些条件,那么参数就没有任何意义

一般相同情况下,启动电池以10小时的速度进行测试。

因此,对于一个特定的电池,要在20小时内放电,测试电流为1.2安培。我看了看第二块12V电池,发现它们在20小时时的额定电流为20A/H,测试电流为1安培。它们还有一个注释,每个电池的正向电压为1.75V,即每个电池放电时的电压。

我回到原来的电池数据手册,上面写着切断电压10.5V。所以基于12V电池是6个2v电池,我用10.5/6得到了1.75V,可以说我们是在一个框架下去测试的。我还看到了一个注释,显示的速率是三次充放电循环的平均值,而不是最小值。这解释了为什么1.2安培的电流,我们希望在20小时内看到1A,以获得20/Ah的额定值。这让水变得有点浑浊,但它也是一个很好的例子,说明了为什么你总是想查看数据手册。

所以我有一个额定电流为20 A/H的电池,或者20小时1安培的电池,我需要2安培。在数据表中显示,1.9A电流将在10小时内耗尽电池电量,这是怎么回事?我们可以责怪Wilhelm Peukert,但事实是他解释了情况并提供了帮助我们的公式。随着放电率的增加,电池的可用容量会降低,这大致符合Peukert定律。

换言之,铅酸蓄电池的放电速度越快,在蓄电池的充电寿命内所需的总电流就越小。在我上面的例子中,上面的20安培小时电池可以在20小时或20安培/小时内产生1安培的电流,但在1.9安培/小时时,它在10小时或19安培/小时时失效,根据Peukert定律,我想要的2安培将使情况变得更糟。

image

其中 H 是额定放电时间(小时)
C 是该放电速率下的额定容量(安培小时)
I 是实际放电电流(单位:安培)
k 是Peukert常数(无单位)
t 是电池放电的实际时间(小时)

计算k的公式如下:

image
因此,最初的额定值是20安培,每20小时1安培。
image
第二组数字是10小时时的1.9安培,也就是19安培
image

k=1.079914285

总结一下数学。如果我计划用2安培的电池,在充电前我将有不到10个小时的时间。

为了验证数学:20/(1.9x1.079914285)=19 Ah,因此除以1.9A等于10小时放电,符合数据手册规范。对我的2安培也这么做,我发现我可以坚持9.46小时。(如果我在25摄氏度,电池是新的等等)

非常重要的注意事项如果你打算混合电池化学物质,比如镍镉和镍金属氢化物,你需要做额外的研究。如果你打算混合电压或电流额定值,你需要做更多的研究,这里没有介绍(尤其是如果你打算作为一个单元给电池组充电)。在本报告中,我们看到的是同一电池的倍数。

一些电池定义

电池组: 是将两个或多个电池连接在一起,用于一个应用

串联连接: 将两个电池的电压相加,但保持相同的额定电流(也称为安培小时)。

并联连接: 将增加可用的额定电流,但电压将保持不变。

冷起动电流(CCA): 美国的定义:在零华氏度时,在电压降至过低而无法使用之前,可从电池中连续移除30秒的最大安培数。通常,该术语仅用于发动机起动蓄电池。

起动电流(CA): 美国定义与CCA相同,但温度为32华氏度(0摄氏度)。

生命周期: 电池从完全充电到完全放电再回到完全充电的一个周期。电池可执行的总循环次数是其循环寿命。大多数电池制造商不会讨论其产品的循环寿命。

安培小时(A/H): 根据电池类型有不同的定义。当电池给出AH(安培小时)额定值时,它应该伴随着该额定值的小时数。在寻找应用需求时,请确保比较类似的速率。

对于深循环电池,标准额定值为20小时。

起动电池的额定功率通常为10小时。

非常重要的注意事项如果你打算混合电池化学物质,比如镍镉和镍金属氢化物,你需要做额外的研究。如果你打算混合电压或电流额定值,你需要做更多的研究,这里没有介绍(尤其是如果你打算给电池组充电)。在本报告中,我们只关注同一电池的倍数。