如何正确理解运算放大器输入失调电压?

输入失调电压Vos (Voltage - Input Offset),指的是为使运算放大器输出端为0V所需加于两输入端间之补偿电压。理想之运算放大器其Vos应该为0V。

输入失调电压相当于加载输入端的一个额外的电压源。
举个例子:

如果闭环增益G=1(如下图左边), 失调电压Vos传导到输出端Vout = Vos
如果闭环增益G=1000(如下图右边),失调电压Vos传导到输出端Vout = 1000Vos


1 不同闭环增益下的失调电压Vos对于输出电压影响(图片来源于TI)

所以,闭环增益越大,失调电压对于输出的影响越大。

除此之外,我们还要注意一点。失调电压不是一直不变的,最大的失调电压变化一般出现在输出极值时。

为了保证失调电压在可控范围内,我们还要关注开环增益。我们在定义开环增益时,比如TI TLV8542 ,我们会发现开环增益的工作条件分别在电源正轨道-0.6 V,负轨道+0.6V定义

2 TLV8542 开环增益 (图片来源:TLV8542 数据手册

如下图,横坐标输出电压Vout从负电源轨-Vs 到正电源轨 +Vs 变化。蓝线代表开环增益,开环增益会在接近电源正负轨时,我们可以看到急剧恶化。

所以对于的定义,很多厂商(比如TI), 会在一个较大的输出摆动范围求其平均值,以实现良好的线性运行。比如选择电源正轨道-0.6 V,负轨道+0.6V来计算开环增益,如上图红线。

最大的失调电压变化一般出现在输出极值时,比如接近电源正负轨。在中间部分,增量开环增益较高,然后在输出接近电源正负轨道附近的时候下降。如果将运算放大器推向其摆幅极限时(超负荷工作),失调电压会更剧烈地上升。

让我们来做一些具体的计算。如果直流开环增益为 100dB,则相当于 1/10^(100 dB/20) = 10 μV/V。因此,每从中位电压输出摆动1 伏,输入电压必须改变 10μV。可把它看作随直流输出电压变化的失调电压。输出摆动 9V,变化为 90uV。

所以,为了保证失调电压在可控范围内,尽量不要让放大器工作在超负荷工作,从而导致更大的失调电压。

Digi-Key放大器

在Digi-Key网站,我们可以通过参数筛选放大器,输入失调电压对应的是“电压-输入补偿”选项。

  1. 定义:理想状态下,运算放大器两输入端电压相同,输出应为 0V 。但实际上,需在输入端加微小差分电压才能使输出为 0,这个电压就是输入失调电压,可等效为串联在运放输入端的电压源。不同类型运放的输入失调电压值不同,如斩波稳定型运放小于 1μV,未调整的 CMOS 运放为 5 - 50mV。
  2. 产生原因
    工艺差异:制造过程中,运放输入级晶体管的电流增益、阈值电压等参数无法完全匹配,导致输入失调电压产生。
    温度效应:温度变化会改变晶体管的电流和电压特性,使输入失调电压随温度漂移。
    器件结构:运放内部晶体管、二极管等元件的结构特性并非完美,也会造成输入失调电压。
  3. 影响因素
    温度:输入失调电压会随温度变化,其温度系数(TCVOS)表示温漂情况。例如,已知 25℃下 AMP02F 运放最大输入失调电压是 200μV,温度系数最大是 4μV/℃,则 85℃时最大输入失调电压为 200μV + 4μV/℃×(85℃ - 25℃)=440μV。
    时间:输入失调电压会随时间变化(老化),通常以 μV / 月或 μV/1000 小时为单位。如 OP177G 运放的失调电压漂移率为 0.4μV / 月,使用 6 个月后,失调电压可能累计增加 2.4μV。
  4. 对电路性能的影响
    偏移误差:即使没有输入信号,输入失调电压也会使运放输出产生非零值,导致系统出现偏移误差。
    增益误差:可能引起运放增益误差,影响信号放大的准确性。
    精度损失:在高精度测量等应用场景中,输入失调电压会降低电路整体精度。例如在传感器电路中,会导致传感器检测灵敏度出现误差。
  5. 矫正方法
    校准:手动或自动调整运放内部电路参数,如偏置电流、偏置电压等,可减小失调电压,但会增加生产成本。
    双电源供电:提供正负两种电源,能在一定程度上减少失调电压的影响。
    外部电压偏移:通过外部电阻网络等引入补偿电压,抵消输入失调电压。
    选择低失调电压型号:挑选运放器件时,优先选择失调电压低的型号。
    自动校准技术:部分现代运放配备自动校准电路,运行时自动校准失调电压,保持性能稳定。
    温度补偿:采用温度补偿技术,降低温度变化对失调电压的影响 。

在实际操作中如何精准控制电压呢?能否在人为可控下进行

运算放大器的输入失调电压(Vos)是运算放大器内在特性。您可以尝试在外部电路上或者在软件上适当的补偿。一些专门运算放大器,还有专门调节输入失调电压(Vos)而设计的引脚。

比如TI TLC070,有一个Null 引脚。

通过Null 引脚,就可以一定程度上调节失调电压(Vos)

更多内容:

在廉价运放中减小失调电压的影响,可以通过以下方法实现,兼顾成本与效果:


1. 外部调零电路

  • 原理:通过外部电位器引入补偿电压,抵消运放固有的失调电压。
  • 实现
    • 在同相输入端添加电位器和电阻网络(如图),调节电位器使输出归零。
    • 适用于双电源运放,通过分压调整偏置电压。
  • 优点:成本低,硬件直接补偿。
  • 缺点:需手动校准,温度漂移可能影响长期稳定性。

2. 软件校准

  • 原理:通过数字系统(如MCU)测量失调电压并扣除。
  • 实现
    • 短接输入端,测量输出失调值,存储后从后续信号中减去。
    • 适用于带ADC和微控制器的系统。
  • 优点:无需硬件改动,适合批量生产。
  • 缺点:依赖数字系统,不适用于纯模拟电路。

3. 交流耦合(仅限高频信号)

  • 原理:利用电容隔断直流分量,消除失调影响。
  • 实现
    • 在信号路径中串联电容(如高通滤波),滤除直流偏移。
  • 优点:简单有效,成本极低。
  • 缺点:仅适用于交流信号,低频或直流场景无效。

4. 优化增益分配

  • 原理:前级使用高增益,减少后级失调对整体的影响。
  • 实现
    • 将总增益分配为多级,前级采用较高增益(如10倍),后级较低(如10倍)。
    • 例如:总增益100时,前级增益10,后级增益10,后级失调仅被放大10倍。
  • 优点:降低后级失调权重,改善整体精度。
  • 缺点:需多级电路,可能增加噪声。

5. 选择合适反馈网络

  • 原理:减少反馈电阻值或使用T型网络,降低电阻误差影响。
  • 实现
    • 采用T型反馈网络替代大阻值电阻,减小电流引起的误差。
    • 选择匹配电阻(如0.1%精度)减少失配。
  • 优点:改善直流精度,降低温漂。
  • 缺点:高精度电阻可能增加成本。

6. 温度控制

  • 原理:失调电压随温度变化,稳定环境温度可减少漂移。
  • 实现
    • 将电路置于恒温环境,或选择温度系数低的元件。
  • 优点:提升长期稳定性。
  • 缺点:增加系统复杂度,可能不适用于便携设备。

7. 共模电压优化

  • 原理:确保输入信号在运放的最佳共模范围内,减少额外失调。
  • 实现
    • 调整电路偏置,使输入电压接近运放共模中点(如双电源时接近0V)。
  • 优点:发挥运放最佳性能。
  • 缺点:需根据具体运放参数设计。

8. 自动归零技术(复杂方案)

  • 原理:周期性短路输入端,采样失调并存储补偿。
  • 实现
    • 使用模拟开关和电容搭建采样保持电路。
  • 优点:动态补偿,适合精密应用。
  • 缺点:增加电路复杂度和成本,可能引入噪声。

方法选择建议

  • 低成本方案:优先采用外部调零电路或软件校准。
  • 高频信号:直接使用交流耦合。
  • 多级系统:优化增益分配,前级高增益。
  • 温度敏感场景:选择低温漂电阻或简单温控。

通过组合上述方法,可在不更换运放的前提下有效抑制失调电压的影响,平衡性能与成本。