作者: Digi-Key 工程师 Kaleb Kohlhase
在涉及到组件和全面设计的产品时,总会遇到许多关于UL评级的问题。本文将涵盖一些关于UL的重要信息(例如,通常哪些组件具有UL认证证书、哪些产品往往具有UL列名证书等),并谈论一些关于UL的误解。
在阅读本文之前,建议先看看有关比较UL列名和UL认证的话题:“UL列名”与“UL认证”的区别
决定是否应考虑 UL 测试的因素
厂商在选择UL列名或UL认证证书时需考虑三个因素。首先是应用及其环境。如果应用将在恶劣的环境中使用,通常建议使用UL列名的产品,因为这些产品是作为整体单元进行测试的。其次是选择组件时的额外规划和保护。UL认证的组件可能需要进一步采取防尘、防水和防撞击措施。如果在你计划组建的系统中,只需保护组件,而不一定需要整个器件符合UL标准,那么使用UL认证的物料可能就够了。最后是设计中所需的标准数量。如果有很多标准与UL标准一致,则最好使用符合你需要的UL列名产品,而非UL认证的单个组件。
可能具有 UL 认证证书的组件
以下是可能具有UL认证文件的通用组件的不完整列表:
- 单芯和多芯导线:某些护套材料比较易燃,而UL 94通常适用于这种情况。
- X类和Y类安全电容:这些类型的电容具有相当高的额定电压,如果使用不当或器件失效,就有可能发生火灾或电击(火花)风险。
- 某些电池:电池经常用于家用电子产品中,因此UL认证可能适用。
- 热收缩或其他电缆保护
- 保险丝
- 断路器
- 任何专门为电路保护而设计的器件:例如气体放电管、浪涌电流限制器、浪涌抑制IC和TVS组件。
- 某些电源管理IC
一般来说,任何针对高标准构建或提供电源的物料通常会具有UL认证证书。
全面设计的产品可能具有 UL 列名证书
以下是一些通常具有UL列名文件的产品:
- 任何带有AC插头的产品通常具有UL列名证书;
示例:- 网关和路由器
- 烙铁和焊接站
- 壁挂式电源和台式电源
- 打印机
- 工业应用产品
- PLC
- 断路器:某些断路器可视为完整产品
- VFD
- 工业电源
- 某些评估板和专业板可能具有UL列名或UL认证文件,如果不确定,最好查看其规格书。
如果任何组件或产品并不适合我所讨论的内容,那么它可能不具有 UL 文件,而且很可能永远都不会有。 事实证明,有些物料甚至不具有适用于UL标准的规格。有些产品的设计安全性根本不足以通过UL测试。
关于 UL 的常见误解或鲜为人知的事实
- 随处可见的UL批准并不存在,也不能反映UL的标准。应由厂商负责获得产品认证。
- 并不是每个零件或产品都经过了UL测试,有些厂商有权自行测试产品,而UL会定期跟进,以确保符合标准。
- 不一定所有的产品都要经过测试。一个产品中可能包含几个从未经过UL测试的组件,因为并不需要。然而,需要重点关注的是,大多数完整的产品都是UL列名产品,因为《美国国家电气规程》规定UL上市的产品必须可以随时使用。
- UL测试完全由各厂商自愿参加。
- 如果某个物料或组件没有经过UL测试,这并不意味着它会起火或被视为不安全。它们只是没有经过UL标准的测试。
- 使产品具有UL列名的成本要比使组件具有UL认证的成本高得多。
以下资源中包含非常全面的信息,我从中借鉴了很多。这篇文章源自我们的一位供应商CUI:What is the Difference Between UL Listed and UL Recognized? | CUI Inc