每一个成功的电子项目背后,都藏着无数次的调试与试错,而把这些过程记录下来,往往是开发中极具价值的一环 。因此,当一个令人兴奋的电子项目终于成功运行,别急着立刻投入下一个挑战,先来完整记录一下您在完成项目的整个过程。
点以下链接看视频↓
接下來,我们将指导您如何记录电子项目,并与网络社区分享。完整记录您的项目有几个重要作用,它保留了您在这一过程中获得的知识和经验,这些知识和经验对未来的您自己,以及创客社区中的其他人都会非常有用。
在您开始电子项目时,请务必在整个过程中拍摄视频和照片。如果您觉得自己可能会忘记,请在手机上设置提醒。
您可以设置一个摄像头,在工作时拍摄桌面,让它拍摄照片并拼接成延时视频(很多手机都有这种模式)。如果有足够的存储空间,也可以录制视频,並於稍后剪辑或作加速处理。
为了帮助您的观众专注于项目的重点,要记得清除办公桌上不必要的物品,避免杂乱无章,或至少将它们推到画面边缘。这一重要步骤将使我们更容易捕捉到高质量、易于理解的视觉效果,以配合您的项目。
我喜欢使用这样的固定工具来稳定电路板,这样就更容易在拍摄过程中持续拍照。根据你在做的事,这个固定工具可以是焊接辅助夹,也可以是电路板虎钳等。
记录每个步骤有助于您记住整个过程。这样,当您在写相关记录时,图像会帮助您回忆起制作过程,至少,这对我很有用。
不要过于在意您的设备质量,但尽量让拍摄对象有充足的光线,并尽量确保相机对焦在拍摄对象上。如果可以,在日光充足的窗边拍摄,或者可以使用补光设备来平衡阴影。不过,如果你习惯晚上工作,那就需要更多的灯光。
开始使用任何可用的设备进行记录,即使只是用你的手机。不断地尝试、做笔记,就能找出适合和不适合你的相机。如果您经常变换项目的规模和背景,那么,可以更换镜头的数码单反相机可能会更适合你。
例如,对我来说,可旋转屏幕就是一个重要的功能,它可以让我在拍摄时预览拍摄效果,还允许我通过调整屏幕角度从不同角度进行拍摄。
我还给我的相机安装了辅助音频设备,用于更好的接收声音。
但每个人的需求可能有所不同,你可以逛一逛有多种相机选择的数码商店,然后选择一款最适合你记录设备。
您甚至可以考虑在购买前租用心仪的相机进行试用,因为产品中任何小瑕疵都可能会给日后使用埋下隐患,比如每次换电池时都要拧开三脚架板这种事情。购买前一定要阅读产品评论,并确保如果相机不符合您的期望,您可以退货。
我喜欢在项目几乎完成后,大批量编辑我的照片和视频,并且使用编辑功能,帮助我撰写项目步骤。分解为简单扼要的步骤将有助于他人遵循您的步骤,并帮助您在未来重新查看这个项目时追溯自己的步骤。
使用什么软件来修改文件并不重要,他们只是用来裁剪照片,以突出主题,或者最多做一些曝光度的调整。
如今,有很多免费或低成本的桌面或手机照片和视频编辑软件可供选择,例如:
写下制作过程中使用的每个组件,这就是所谓的物料清单,简称 BOM。有了一份有条理的组件清单,任何人都可以更容易复制您的项目或根据自己的需求进行调整。物料清单应包括数量和链接,以便人们可以了解更多并购买这些组件。
工具的电路图表和任何源文件也是如此,当然也包括代码,请将它们汇集并整理成清单。
在视觉效果和其他资源整理好后,现在就该写下项目所需的步骤了,将项目分解成简单明了的步骤,将有助于其他人遵循。如果您的目标是让您的项目更易于复制,想想怎样才能让从未做过此类项目的人更容易上手。项目的细节当然是越多越好。
还有,要让读者了解你在制作过程中犯过的错误。将错误视为学习过程的一部分,有助于防止其他人犯同样的错误,同时也让别人更好地了解整个过程。
当您完成了项目的所有步骤,就该分享它了。除了了解社区对您的项目的反应之外,还有其他好处。一旦您的项目在互联网上发布,请与您的社群分享。在社交媒体上发帖,告诉你的朋友你在做什么,并将您的项目文件在相关主题的网站上发布。要尽可能便于人们轻松地分享,提供简明的项目摘要和社交媒体文本示例,以及图片或易于分享的视频链接。
按照我们刚才介绍的步骤操作,你就能够很好的记录过程,并与全世界分享您的电子项目。请记住,我们分享的知识和经验越多、我们的社群就越强大、越有创造力。无论是一个微小的代码优化,还是一个复杂的硬件系统,您的每一次记录都可能成为启发他人突破瓶颈的关键。迈出记录的第一步,从下一个项目开始,把每一次尝试、每一点收获都记录下来,一起推动创意不断传播、不断进步。
无论你是电子制作的新手,还是经验丰富的创客,为项目打造一个合适的外壳都是不可忽视的一环。根据项目的需求、预算和可用工具选择最合适的方式。无论是使用3D打印实现个性化设计,还是利用现成的盒子快速完成组装,甚至是动手改造身边的材料,每一种方法都有其独特的优势和乐趣。动手去做吧,让你的电子项目不仅功能强大,更在外观上脱颖而出,真正成为一个令人骄傲的作品!
关于本系列视频
电子设计博大精深,对于初学者来说,有一定的难度。本系列视频旨在介绍一些入门级的技术和技巧,包括电路设计基础知识、简单程序设计等,让初学者从基础开始,再一步步向更进阶出发,在电子设计的世界里,发掘更多乐趣,同时也可以让电子设计爱好者温故知新。
关于Becky Stern
Becky Stern是一名创客,拥有多年设计电子项目的经验,创作和分享是她两大爱好。在独立创业之前,她曾担任 Instructables (Autodesk) 的产品经理、Adafruit 的可穿戴电子产品总监等。她的作品曾被 BBC、CNN、Business Insider、Forbes 和 Science Friday 等知名媒体报导过。她创建了数百个关于技术和手工制作的线上DIY教程和视频,旨在分享她的知识,帮助同是电子设计爱好者的同路人学习,以及相互交流。
喜欢【与Becky入门电子世界】系列吗? 请关注订阅并点赞和分享,敬请留意下一期!
相关产品: