通过蓝牙用手机控制Crouzet PLC

Crouzet Millenium Slim是一款小型PLC,配备蓝牙接口。这使得可以通过手机、平板或PC,使用Crouzet虚拟显示屏进行远程控制。借助此蓝牙连接,您可以监控和控制您的小型工业系统。

本工程简报介绍了一种对经典启停电路的改进方案。它采用本地控制,使用红色停止按钮和绿色启动按钮,如图1所示。远程/本地选择开关是一个许可开关,用于启用基于蓝牙的远程控制。最后,远程控制(基于手机的用户界面,如视频1所示)显示机器状态,并允许用户远程启动和停止机构。

在此处下载代码:RemoteLocalCell.gprs (69.9 KB)


本文是DigiKey工业自动化现场指南的一部分

位置编程 → PLC → Crouzet
难度:gear: 工程师 — 难度等级说明
最后更新 :2026年3月13日


1 :用于Crouzet PLC远程/本地控制的测试平台图像,包括手机显示屏。

视频 1 :本地控制与基于手机的远程控制演示。

远程控制安全

远程机械控制带来一系列安全问题。操作员不在现场且无法关注过程是最大的危险之一。远程链接的完整性也存在问题,因为任何计算机和无线电控制系统都可能并且确实会出现故障。还有大量网络安全方面的考量,这超出了本文的范围。

综上所述,请咨询专业的工业控制工程师,以确保您的系统符合所有地方、州和联邦法规。

本地控制安全

图2展示了该系统的功能块(FB)程序。它包含几个微妙的故障安全机制。

  • 上电复位:图中央是一个STATUS块。“冷启动”和“热启动”信号经过“或”运算后,发送到右上角的置位/复位块。这可以防止意外上电启动。请注意,对于这个关键块,复位优先于置位。

  • 远程选择开关:系统编程为故障安全返回本地操作。例如,断线将禁用远程控制。

  • 常闭停止按钮:红色停止按钮采用常闭开关机制。断线故障安全机制用于禁用系统。

  • 从任一位置停止:远程和本地按钮始终处于启用状态。这是一项人因工程考虑,适应用户利用肌肉记忆停止机器的自然倾向。换句话说,停止机制将始终以相同方式工作。

  • 黄色安全设备:本文作为演示PLC功能的示例。它采用由外部实验室台式电源提供的低压24V直流电。它包括必要的急停装置、互锁装置或相关安全设备。您必须针对具体现场和设备进行安全分析,以确定安全风险。请利用此分析确保人员安全,并遵守所有地方、州和联邦法规。

  • 其他:请在评论区留下您的安全建议。我遗漏或忽略了什么?

2 :Millenium Slim PLC功能块(FB)程序的屏幕截图。机器的核心是位于红色高亮显示部分正上方的置位/复位块。

技术提示 :Crouzet PLC使用功能块(FB)和顺序功能图(SFC)进行编程。图2示例为纯FB编程。有关Crouzet SFC的更多信息,请参阅本文

本地控制

本地控制由绿色启动按钮和红色停止按钮组成。在图2中,我们看到相应的信号分别标识为LocalStartPB和LocalStopPB。请注意,使用反相器将停止按钮的常闭触点转换为正逻辑信号。另请注意,使用反相器创建正逻辑本地信号,例如,若非远程则为本地。

图2中上部的与门为置位/复位块提供使能信号。如果处于本地模式且本地启动按钮被按下,则设置机器运行。
停止机制在本技术提示中进行了概述。

技术提示 :术语“正逻辑”意味着信号在激活时为真。例如,考虑来自常闭停止按钮的输入。该信号为负逻辑,因为当按钮未被按下时信号为真。反转该信号后,当按钮未被按下时它为假,按下时则为真。然后我们可以做出清晰易懂的表述,例如:“如果本地停止按钮或远程停止按钮或系统复位,则通过置位/复位块的复位线停止机器。”

远程控制

远程控制机制与本地控制类似。它始于图2左下角的模块。在这里我们看到远程启动按钮和远程停止按钮分别来自HMI的A和B功能按钮。远程启动按钮在与远程信号进行“与”运算后,被发送到置位/复位块的置位输入端。远程停止按钮的操作已在之前的技术提示中探讨过。

请注意,停止功能在本地和远程控制中均被保留。因此,用户始终可以通过任一方法停止机器。然而,启动功能由本地/远程选择开关的位置决定。

显示

高亮显示的显示部分包含4个独立的部分。该逻辑将确保在任何给定时间只有一个显示模块处于激活状态:

  • 本地且空闲
  • 本地且运行
  • 远程且空闲
  • 远程且运行

每个模块向用户显示一条独特的状态信息,并附带下一步操作的说明。图3中包含了一个示例。系统处于远程加空闲状态,等待用户按下A按钮启动机器。

3 :系统处于远程且空闲状态时的代表性用户显示界面。该图像源自Crouzet-Soft仿真。

结束语

Crouzet是一款易于编程的PLC,具备先进功能,支持基于单元的远程控制。FB语言可实现快速简便的程序开发。然而,安全性的复杂性依然存在。您必须仔细分析您的工业控制系统。您必须理解与用户安全相关的整个过程,包括所有边界情况。

我们在本介绍中遗漏了什么?请在下方空白处留下您的评论和建议。

:books: 继续探索工业控制系统

如果本次讨论对您有帮助,您可能还想了解:

:world_map: DigiKey 导航