本工程简报回答了关于可编程逻辑控制器(PLC)和智能继电器使用梯形逻辑的常见问题。
本文是DigiKey工业自动化现场指南的一部分
位置 :编程→PLC
难度 :
学生——难度等级说明
最后更新 :2026年3月6日
梯形逻辑还在使用吗?
是的,DigiKey提供的大多数PLC都可以用梯形逻辑编程。
请注意,梯形逻辑是IEC 61131-3标准中五种语言之一,如本说明所述。
梯形逻辑值得学习吗?
让我们开门见山,先回答这个棘手的问题。你的时间宝贵,需要知道IEC 61131-3梯形逻辑(LL)语言是否值得学习。
毫无疑问,梯形逻辑值得学习!
让我通过分享一些我的背景来为你解释。我曾担任电子技术员、工程师、教授,现在是一名DigiKey应用工程师。我在梯形逻辑(包括旧式继电器控制)方面遇到过困难,也见过别人在学习中挣扎。我的背景使我能够从多个层面做出这一陈述。
当我们抛开一切,审视工业控制系统的核心时,我们得出结论:系统停机时间是决定使用或不使用哪种语言的首要因素。我们选择最适合当前任务的语言。
-
如果根据复杂性对所有控制系统进行分组,我们会看到一种不平衡的分布:一边是大量相对简单的PLC,逐渐过渡到另一边复杂的控制系统。从数量上看,简单控制系统远多于复杂控制系统。
-
如果你正在阅读本文,你很可能是一位新手、一名讲师,或者是一位准备投入永恒PLC语言辩论的人。假设你是一名新手,你应该从最直接的语言开始。
-
时间有限。对于技术员和工程师的教育来说尤其如此。课程中PLC部分通常只限于一门课,如果包括高级课程或独立研究,可能有两门。也可能有机会在毕业设计项目中展示PLC。无论如何,毕业生很少有时间真正学习PLC及其相关硬件。
-
说到硬件,PLC存在于一个由继电器、传感器和执行器组成的更大环境中。在许多方面,这个外部生态系统反映了PLC的内部逻辑梯形图。研究其一,便能强化另一。我们也认识到梯形逻辑在描述硬件和软件方面根深蒂固的国际应用。例如,我参与的第一个变送器,其控制系统有超过100个梯级。全部基于继电器,并配有机械凸轮和计数器来完成复杂操作。例如,可以参考这个TechForum帖子,探讨三线启停电路。
-
系统停机成本极其高昂。一台故障机器每分钟会造成数百至数千美元的损失,包括操作员空闲时间、材料浪费、重启与稳定时间、机会成本、商誉损失,以及为追赶进度而支付的加班费。
当我们全面考虑所有因素时,技术人员的技能是所有其他考量所依赖的基础。归根结底,正是技术人员排除故障并恢复系统的能力,支撑着梯形逻辑的应用。
技术提示 :几乎所有梯形逻辑开发工具都包含一个实时图形显示,展示程序中每个触点、线圈和定时器的状态。这是一个不可或缺的故障排除工具。几乎每位新手技术人员都能凭直觉理解程序来排除机器故障。在此,我们假设新手技术人员只能接触相对较小的机器。为便于讨论,我们定义“小型”为少于100个梯级。
技术提示 :有一种反对观点认为梯形逻辑仅限于小型机器。有道理,当复杂度达到一定程度时,程序员会将部分或全部程序元素转换为结构化文本。这可能会降低技术人员理解代码的能力。然而,在某个点上,我们认识到数据结构和流程需要对高级语言有深入理解,而这通常与高级计算机科学学位相关联。但话说回来,一个不了解硬件的软件专家又有什么用呢?这让我们回到了梯形逻辑。
梯形逻辑容易学吗?
是的,你可以在几天内学会基础知识,并对PLC进行编程以执行基本的逻辑和基于时间的任务。然而,掌握梯形图逻辑需要付出众所周知的1万小时。正如马尔科姆·格拉德威尔所描述的那样,这大致相当于认真投入4年的学徒期。此外,正如我上文暗示的,梯形图逻辑并非孤立学习的内容。你还必须学习PLC以及PLC如何与外部世界连接。
就我个人而言,我很难理解机器、操作员和PLC控制之间的复杂交互。举个简单的例子,如何处理带有故障气动电磁阀的机器?当用户触发光幕时,我们如何安全地处理这种情况?此外,当PLC本身出现故障时,我们如何增加故障安全冗余?
我们可以有理由地说,学习梯形图逻辑需要花费一生的时间。
我该如何开始学习梯形图逻辑?
在我教学时,我总是让我的学生从PLC Fiddle开始。仔细观察图1,你可以在左上角看到“代码学校”。花时间探索这些基础课程是非常值得的。你会发现这些课程可以迁移到真实的PLC上,尽管在语法上会有特定制造商的差异,尤其是定时器方面。
图 1 :基于按钮的启停电机控制器的经典实现。
技术提示 :PLC Fiddle是为共享而构建的。它在课堂上尤其好用,因为学生可以共享一个URL。例如,点击此处打开图1中的梯形图逻辑。
我如何精通梯形图逻辑?
这与球员问教练如何打好篮球是同一个问题。
练习、练习、再练习!
-
你需要购买一个PLC并编写程序来控制真实世界的设备。
-
找一位导师。自愿到电子车间工作。申请参与小型项目。热情地表现出兴趣,看看它会带你走向何方。
-
本领域指南包含OEM目录链接,以及提供热情在线资料的导师和专家。
-
学习PLCopen指南,以更好地了解他人对各种编程风格的看法。
-
学习其他PLC IEC 61131-3语言是有价值的。就我个人而言,我觉得这很有帮助,因为学习一门新语言有助于模式识别。作为练习,你可以构建并行结构,例如梯形图、结构化文本或顺序功能图中的状态机。一个附带的好处是,我们能了解哪种语言最适合每种应用。这对于支持混合语言的PLC来说非常有用。
结语
PLC编程就像生活中的大多数事情一样。乍一看,它在概念上很简单,就像把篮球投进篮筐一样。然而,要变得优秀需要数千小时的有意练习。
请在下方空白处添加您的问题,帮助我们改进此常见问题解答。
另外,请告诉我们是否有遗漏之处。
继续探索工业控制系统
如果本次讨论对您有帮助,您可能还想了解:
DigiKey 导航
- 完整目录 :工业控制与自动化