电感式接近传感器简介

电感式接近传感器常用于工业控制系统中检测金属的存在或缺失。顾名思义,该传感器将交流信号施加到位于设备头部的电感器上。当金属靠近传感器时,会改变电感器的磁特性。传感器内部电路检测到这一变化并触发输出。图 1 展示了典型的接近传感器。电感器位于朝前的黑色头部内,而振荡器和传感电路则位于传感器主体内部。

本技术简报介绍OMRON E2B-M12LN08-M1-B1E2B-M30LN30-M1-B1 的特性。借助这些传感器,我们可以探索电路构建,并观察传感器对不同金属类型的响应。


本文是 DigiKey 工业自动化现场指南的一部分

位置 :理解它 → 传感器
难度:seedling: 学生级 — 难度级别说明
最后更新:2026 年 3 月 9 日


图 1: 一对OMRON EB2 接近传感器安装在 3D 打印底座上。请注意,此演示设置违反了数据手册中规定的传感器之间的最小距离。然而,未观察到任何明显问题。

技术提示 :诸如OMRON E2B 之类的传感器提供多种连接方式,包括直式和直角 M12 连接器,以及各种长度的引线。图 1 所示设备配备 4 针 M12 连接器。请勿忘记购买合适的电缆。在本示例中,已购买数据手册推荐的型号 XS2F-M12PVC4S2M

接近传感器描述

E2B-M12LN08-M1-B1E2B-M30LN30-M1-B1 属于OMRON E2B 系列。数据手册将这些部件描述如下:

  • EB2:OMRON系列代号
  • M:圆柱形、公制螺纹、黄铜材质
  • 12 或 30:表示主体尺寸(单位:毫米)
  • L:长体型
  • N:非屏蔽型
  • 08 或 30:表示感应距离(单位:毫米)
  • M1:配备 M12 连接器
  • B:PNP
  • 1:常开(NO)

OMRON该系列产品众多,每种都具有独特的物理配置。截至撰写本文时,DigiKey 提供 372 款 E2B 系列成员。实际上,接近传感器是一种热门器件,因为 DigiKey 的“工业用接近传感器”类别中包含超过 14,500 个料号。

电气连接

图 2 展示了本实验中所用的完整系统,各组件安装在 Phase Dock 0710 底座上。附带的接线图如图 3 所示。

在图 2 左侧,我们可以看到两个OMRON接近传感器。在右侧,我们可以看到导轨、端子排以及作为传感器负载的Phoenix Contact 继电器

图 2 :EB2 OMRON接近传感器与一对Phoenix Contact RIFLINE 继电器一同安装在 Phase Dock 0710 底座上。

图 3 :显示接近传感器接线的线路图。使用继电器线圈替代负载。

技术提示 :图 3 所示的OMRON传感器采用 PNP 输出晶体管。“源型”是 PNP 的同义词。我们可以看到,PNP 晶体管正在为负载提供电流(请考虑常规电流方向,而非电子流动方向)。这种 PNP(源型)和 NPN(漏型)的术语可能会引起混淆。请参阅本文以获取更多信息。

电流限制

传感器的 PNP 输出晶体管最大可提供 200 mA 电流。该容量远大于继电器线圈的 18 mA,提供了充足的安全裕量。

请务必注意防范继电器的反向电动势电压。请记住,存储在继电器线圈磁场中的感性能量会在设备关闭时产生电压尖峰。在本示例中,Phoenix Contact产品配备了一个插件模块,该模块兼具指示灯、反极性保护和续流二极管三重功能。

如图 3 所示,OMRON EB2 传感器似乎通过齐纳二极管内置了某些保护功能。虽然我没有具体数据,但OMRON传感器很可能设计为能够承受与 200 mA 继电器线圈相关的续流能量。然而,我不建议将此设计推向极限。相反,应选用集成二极管的继电器,并将OMRON的防护视为备用措施。顺便提一下,请在故障排查时考虑这一关系。传感器失效完全可能是继电器续流二极管失效的症状。请参阅本故障排查指南,并参考其中的故障分析部分。您会发现,若未考虑故障原因而直接更换传感器,可能导致未来凌晨 3 点的服务呼叫。

传感器操作

每个传感器的操作情况如图 4 所示。这张合成图像显示了传感器刚好能够检测到锤头存在的位置。我们知道传感器已被激活,因为传感器的黄色高亮 LED 已点亮。

该图像使我们能够得出一个经验法则:检测距离大致等于传感器头部的直径。例如,图 4 左侧图像显示的是直径为 30 mm 的传感器。到锤头的距离约为 30 mm。

作为图 5 包含的数据手册图表展示了典型的传感器响应。根据该图表,带有 40 mm 头部的锤应在约 26 mm 的距离处被检测到。

图 4 :合成图像,显示每个传感器对锤头的响应。黄色高亮部分显示了传感器 LED 的位置,当传感器激活时该 LED 会点亮。

图 5 :E2B 数据手册展示了每种传感器的典型检测距离,并提供了针对铁、黄铜和铝等材料的曲线。

对不同材料的响应

如图 5 所示,电感式接近传感器对不同金属的响应并不相同。我们可以看到,传感器对铁的响应最强,而对铝的灵敏度不到其一半。这一观察结果得到了图 6 的支持。在本示例中,我们有一块宽度为 50 毫米的长铝板。我们可以看到,阈值从大约 30 毫米降低到了约 14 毫米。

图 6 :接近传感器对铝的灵敏度较低。在此图像中,针对 50 毫米铝板的检测距离约为 14 毫米。

结论

电感式接近传感器是工业控制系统中常用的部件。如本文所示,电气连接相对简单,因为它能够直接驱动小型继电器。也许最大的挑战是通过零件号导航,以找到适用于您特定应用的特定设备。

请务必通过回答本说明末尾的问题和批判性思维问题来检验您的理解。

:books: 继续探索工业控制系统

如果本讨论对您有帮助,您可能还想了解:

:world_map: DigiKey 导航

问题

以下问题将有助于巩固本文的内容。

  1. 电感式接近传感器可以检测哪些材料?

  2. 描述电感式接近传感器的工作原理。要获得满分,请将您的答案与图 5 中的曲线联系起来,这些曲线显示了对各种金属的灵敏度。

  3. PNP 和 NPN 输出配置之间有何区别?要获得满分,请在您的答案中包含“灌电流”和“拉电流”这两个术语。提示:使用常规电流方向来帮助定义这些术语。另请参阅 xkcd:567 紧急任务

  4. 识别 E2B 每根连接线的功能和颜色。

  5. 描述接近传感器测量距离能力的经验法则是什么?

  6. 使用OMRON数据表和 DigiKey 搜索工具查找并报价:
    A) 带散线的非屏蔽型 E2B NPN 传感器;
    B) 带 PNP 输出和 M12 连接器的屏蔽型 E2B 双倍距离传感器;
    C) 一根 5 米长、4 芯、直角 M12 电缆并带散线,以匹配前述传感器。

  7. 利用图 5 中的数据,估算 E2B-M30LN30 检测直径为 20 毫米的黄铜棒圆形端面时的阈值。

  8. 根据数据表,屏蔽型与非屏蔽型 E2B 传感器之间的性能差异是什么?

  9. 图 1 的标题指出,平行安装的传感器彼此距离过近。根据数据表,一对 M30 传感器的最小推荐距离是多少?

  10. 以梯形图风格绘制 PNP 和 NPN 传感器。使用面板指示灯作为负载。为获得满分,请注明导线颜色。

  11. 什么是感性反电动势?它与具有半导体输出的接近传感器有何关联?

批判性思维问题

这些批判性思维问题扩展了文章内容,帮助您全面理解材料及其与相邻主题的关系。这些问题通常是开放式的,需要调研,并且最适合以论文形式作答。

  1. 假设您的应用需要进行超出接近传感器量程的距离检测。请提出至少三种替代方案。针对每个选项,请列出该传感器的至少一个优点和一个差异点。

  2. Weidmüller 19922400001992220000 这类传感器/执行器接线端子排如何简化控制柜的设计?

  3. 解释 PNP 和源型等术语如何适用于可编程逻辑控制器(PLC)的输入和输出。为获得满分,请解释当关注点从 PLC 输出转移到传感器输出时所产生的混淆。

  4. 与飞线式连接器相比,M12 连接器有哪些优缺点?为获得满分,请务必评论使用 M12 集线器的网络(如 AS-I 或 MODBUS 接口)的物理层特性。