【Funpack S5 #1】基于MCXA346的shell实现

【Funpack S5 #1】基于MCXA346的shell实现

大家好,我是代码小A
非常荣幸参加由电子森林所举办的**Funpack-5-1**活动

项目介绍:

任务(以下任务任选其一完成,完成基础题目即可获得返还,完成进阶题目有机会被评为优秀项目):

任务1:串口通信

基础题目:使用MCXA346开发板的UART串口输出“Hello, DigiKey Funpack 5-1”【难度::star:

进阶题目:使用MCXA346开发板并用AI辅助实现一个带缓冲区的shell,核心是实现一个能读取、解析并执行用户输入命令的简易命令行解释器,并管理好输入缓冲区。基本要求:程序需能显示命令提示符(如 ysh > $),并循环接收用户输入(\n换行符为断句符号)。管理好输入缓冲区,妥善处理字符,并能进行基本的命令解析。例如:实现简单的指令控制板载的LED的颜色和亮度。【难度::star::star::star:

任务2:ADC数据采集

基础题目:使用MCXA346开发板的高分辨率ADC,采集电压数据并显示。【难度::star:

进阶题目:使用MCXA346开发板和电机驱动板,实现三相无刷电机驱动。【难度::star::star::star:
目前已实现任务1的基础题目和进阶题目,并顺带完成任务2的基础题目

简短的所有使用到的硬件介绍

所使用的硬件平台如下:

该开发板是由电子森林所提供的NXP(恩智浦)FRDM MCX A346,具体参数如下:

  • MCX A346 Arm® Cortex®-M33内核,运行频率高达180MHz,1MB闪存,256KB RAM,带8KB的纠错码(ECC)
  • 拥有双FlexPWM、4组16位ADC、专用MAU数学加速器以及SmartDMA
  • 高速通用串行总线(HS USB)Type-C连接器(板载MCU-Link调试器),支持CAN/I3C/SPI/I²C/UART连接器(Arduino、PMOD/mikroBUS、DNP)
  • 带有CMSIS-DAP的板载MCU-Link调试器 ,JTAG/SWD连接器
  • 兼容Arduino、mikroBUS、Pmod多种生态
  • 适合:工业自动化、电机控制、IoT边缘计算

所用外设

本项目在 NXP MCXA346 (FRDM-MCXA153) 开发板上实现了一个功能丰富的交互式 Shell (OS-Less)。系统主要使用了以下内部外设来实现核心功能:

1. LPUART (低功耗通用异步收发器)

  • 用途:实现开发板与 PC(或网页 Dashboard)之间的命令行通信。
  • 特性应用:
    • 非阻塞发送 (Non-blocking TX):使用了中断或 DMA 方式发送数据,配合自定义的 usart_print 函数,确保在输出大量彩色字符画和日志时不会卡死主循环。
    • 环形缓冲区接收 (RingBuffer RX):使用了 LPUART_TransferStartRingBuffer。在后台自动将接收到的字符存入 g_rxRingBuffer,主循环中高效轮询提取。这使得 Shell 能够完美支持复杂的 ANSI 转义序列(如左右方向键移动光标、历史记录上下翻页等)。

2. CTIMER (标准计数器/定时器)

  • 用途:实现 RGB LED 的硬件级无极调光(PWM 输出)。
  • 特性应用:
    • 多通道 PWM:使用了 CTIMER2(取决于具体引脚映射)。将 Match 2 通道(CTIMER_MAT_PWM_PERIOD)配置为产生 20kHz 的基础周期。
    • 独立占空比控制:使用 CTIMER_MAT_OUT_RED (Match 0), CTIMER_MAT_OUT_GREEN (Match 1), CTIMER_MAT_OUT_BLUE (Match 3) 三个独立通道,分别映射到板载的 R、G、B 灯上。通过更新各通道的脉冲宽度,实现了 0-255 级的色彩调节。

3. LPADC (低功耗模数转换器)

  • 用途:读取芯片内部的温度传感器,并提取底层模拟电压数据。
  • 特性应用:
    • 内部通道复用:连接到了 ADC 的通道 26 (DEMO_LPADC_TEMP_SENS_CHANNEL),这是专用于测量 Core Temperature 的隐藏通道。
    • 硬件平均 (Hardware Averaging):配置了 128 次硬件平均 (kLPADC_HardwareAverageCount128),有效过滤了高速运行时的电气噪声。
    • 中断与校准:启用了自动偏移和增益校准。采用了软件触发 (Software Trigger) + 中断服务 (ADC0_IRQHandler) 的方式。在读取温度时,通过双电流法(获取 V_{be1} 和 $V_{be8}$)和官方非线性补偿算法计算出精确的结温。

4. SysTick (系统滴答定时器)

  • 用途:提供系统级的心跳节拍,用于软件 RTC (实时时钟) 的更新。
  • 特性应用:
    • 1ms 周期中断:配置为每秒触发 1000 次中断。在 SysTick_Handler 中进行计数,满 1000 次后触发一次秒级更新,进而驱动自定义的 rtc_time_t 结构体(年月日时分秒)进位,为系统提供了独立于主循环的时间基准。

5. GPIO / Port 模块 (间接使用)

  • 用途:外设引脚的物理映射。
  • 特性应用:通过底层的 BOARD_InitHardware()(通常包含 pin_mux.c),将 UART 信号映射到了 USB-Serial 桥接芯片的引脚上,将 CTIMER 的 PWM 信号映射到了驱动板载 RGB LED 的引脚上。

方案框图和项目设计思路介绍

流程框图

设计思路与关键代码介绍

1. 底层输出架构:变参解析与“半异步”发送

/* Custom Printf */
void usart_print(const char* format, ...) {
    static char print_buf[256];
    va_list arg;
    va_start(arg, format);
    int len = vsnprintf(print_buf, sizeof(print_buf), format, arg);
    va_end(arg);

    if (len > 0) {
        xfer_tx.data = (uint8_t*)print_buf;
        xfer_tx.dataSize = len;
        txOnGoing = true;
        LPUART_TransferSendNonBlocking(DEMO_LPUART, &g_lpuartHandle, &xfer_tx);
        while (txOnGoing); // 等待发送完成
    }
}

思路讲解:
这是整个 Shell 的输出基石。为了摆脱标准库 printf 庞大的开销和可能存在的不可控阻塞,这里手写了一个变参打印函数。

  • 变参处理: 通过 <stdarg.h>va_list 宏结合 vsnprintf,将格式化的字符串(如 %d, %s)安全地打包进 print_buf 中。
  • 发送机制: 这里很有意思。调用了 NXP fsl_lpuart 库的非阻塞发送函数 LPUART_TransferSendNonBlocking,但在紧接着的下一行使用了 while (txOnGoing); 死等。这实际上把异步变成了同步阻塞
  • 探讨: 这样写的好处是逻辑极其简单,绝对不会出现缓冲区覆盖(比如上一帧还没发完,下一帧就把 print_buf 冲刷了)。但在极高频打印时会占用 CPU 时间。如果后续想做纯异步,可以考虑引入发送队列(Tx FIFO)。

2. 核心外设玩法:基于双 Vbe 电压的温度计算

/* 官方的温度测量辅助函数 */
float DEMO_MeasureTemperature(ADC_Type *base, uint32_t commandId, uint32_t index)
{
    // ... 前置初始化省略 ...
    if (true == LPADC_GetConvResult(base, &convResultStruct))
    {
        Vbe1 = convResultStruct.convValue >> convResultShift;
        if (true == LPADC_GetConvResult(base, &convResultStruct))
        {
            Vbe8 = convResultStruct.convValue >> convResultShift;
            // 将原始 ADC 值转换为真实电压 (假设 VDDA = 3.3V)
            g_Temp_Vbe1_Voltage = ((float)Vbe1 * 3.3f) / 65536.0f;
            g_Temp_Vbe8_Voltage = ((float)Vbe8 * 3.3f) / 65536.0f;
            
            temperature = parameterSlope * (parameterAlpha * ((float)Vbe8 - (float)Vbe1) /
                                            ((float)Vbe8 + parameterAlpha * ((float)Vbe8 - (float)Vbe1))) -
                          parameterOffset;
        }
    }
    return temperature;
}

思路讲解:
这段代码展示了 MCX 系列 LPADC 获取内部温度的经典原理。MCU 内部的温度传感器通常不是直接输出一个与温度成绝对正比的电压,而是利用三极管基极-发射极电压(Vbe)的温度特性。

  • 硬件原理: 芯片内部会向同一个 PN 结分别注入 1\times8\times 的电流,从而产生两个不同的电压 Vbe1Vbe8。这两个电压的差值($\Delta V_{be}$)与绝对温度成严格的线性比例关系。
  • 代码实现: 代码连续读取两次 ADC 转换结果(分别对应 1x 和 8x 电流下的 ADC 值)。你在这里还加了一层非常直观的物理量映射,将 16-bit(65536)的 ADC 值还原成了真实的 3.3V 参考电压下的模拟值。最后套用 NXP 官方校准好的 parameterSlopeparameterOffset 公式算出摄氏度。

3. 交互灵魂:VT100 终端转义序列的状态机

/* Input Processor */
void shell_input_handler(uint8_t ch) {
    static int escState = 0;

    // ANSI Sequence Logic
    if (escState == 0 && ch == 0x1B) { escState = 1; return; }
    if (escState == 1) { escState = (ch == '[') ? 2 : 0; return; }
    if (escState == 2) {
        if (ch == 'A' || ch == 'B') {
            // ... 处理上下方向键(历史记录) ...
        }
        else if (ch == 'D') { // Left
            if (g_shellPos > 0) { g_shellPos--; usart_print("\b"); }
        }
        else if (ch == 'C') { // Right
            if (g_shellPos < g_shellLen) {
                char s[2] = {g_shellBuffer[g_shellPos], 0}; usart_print(s); g_shellPos++;
            }
        }
        escState = 0; return;
    }
    // ... 处理回车、退格、常规字符 ...
}

思路讲解:
这是让这个 Shell 具有“现代感”的核心。当你在键盘上按下方向键(↑、↓、←、→)时,串口发出的不是单个字符,而是 3 个字节的 ANSI 转义序列(例如左方向键是 0x1B 0x5B 0x44,即 ESC [ D)。

  • 状态机设计: 使用了一个极其巧妙的轻量级状态机 escState
    • 遇到 0x1B (ESC),进入状态 1,拦截该字符不上屏。
    • 遇到 [,进入状态 2,准备接收方向指令。
    • 遇到 A/B/C/D,执行对应的光标移动或历史记录拉取逻辑,然后状态机复位。
  • 光标控制: 比如向左移动光标(ch == 'D'),内部逻辑不仅把缓冲区的游标 g_shellPos 减一,还通过发送 \b(退格符)让终端上的光标真实地向左退一格。这种软硬件同步的设计非常扎实。

4. 裸机调度核心:RingBuffer 与主循环轮询

int main(void) {
    // ... 硬件、定时器、ADC 初始化省略 ...

    // Start RingBuffer Background Receiving
    LPUART_TransferStartRingBuffer(DEMO_LPUART, &g_lpuartHandle, g_rxRingBuffer, RX_RING_BUFFER_SIZE);

    while (1) {
        size_t ringLen = LPUART_TransferGetRxRingBufferLength(DEMO_LPUART, &g_lpuartHandle);
        if (ringLen > 0) {
            size_t toRead = (ringLen > sizeof(g_tempRxBuffer)) ? sizeof(g_tempRxBuffer) : ringLen;
            rxXfer.data = g_tempRxBuffer;
            rxXfer.dataSize = toRead;
            
            // 从 RingBuffer 提取数据到临时 Buffer
            LPUART_TransferReceiveNonBlocking(DEMO_LPUART, &g_lpuartHandle, &rxXfer, &receivedBytes);
            
            for (size_t i = 0; i < receivedBytes; i++) {
                shell_input_handler(g_tempRxBuffer[i]);
            }
        }
    }
}

思路讲解:
在一个没有 RTOS 的系统中,如何保证用户狂按键盘时数据不丢失?这里的答案是:底层中断接收 + 上层轮询处理

  • 解耦机制: LPUART_TransferStartRingBuffer 是 NXP HAL 库提供的一个非常实用的 API。它在底层开启了 RX 中断,把收到的每一个字节悄悄塞进 g_rxRingBuffer 中。这个过程是纯硬件/中断驱动的,不会打断主循环太久。
  • 集中处理:while(1) 死循环中,系统不断检查 RingBuffer 里有没有未读的数据。如果有,就按块(toRead)取出来放进 g_tempRxBuffer,然后再逐字节喂给刚才提到的 shell_input_handler 状态机。
  • 优势: 把“耗时的数据解析”从中断服务函数(ISR)中剥离了出来,保证了系统的实时性,同时也避免了频繁的单字节中断读取开销。

调试软件介绍

开发所使用的电脑系统是Ubuntu24.04LTS
所使用的开发软件有:

  • MCUXpressoIDE:NXP官方开发工具,通过它编写代码,使用SDK,烧录程序
  • vscode:用于编辑代码
  • picocom:用于演示为单片机编写的shell
    使用到的AI平台有Gemini,ChatGPT, 通义千问

功能展示图及说明

上电打印

我使用的操作系统为Ubuntu24.04LTS
使用命令picocom -b 115200 /dev/ttyACM0打开串口后按下复位按键
依次打印:

  • LOGO:ACode 和
  • Hello, Digikey Funpack 5-1,
  • 软件相关的信息,比如名称,作者,版本,构建时间
  • 硬件名称,架构,RAM,Flash
  • 显示当前状态
  • 最后进入shell,未登陆前为访客模式,无法使用全部命令,比如控制RGB等

命令使用

使用help可以查看当前权限下所有可以使用的命令,使用login adin 123456可以登陆获取全部命令的访问权限
使用命令time查看当前系统时间,使用time [set Y M..]设置时间
使用led r g b可以改变rgb亮度
使用命名temp查看芯片温度,同时会显示用于测量温度的两个电压
使用命令pinout查看开发板橄榄图和j1,j2,j3,j4的引脚内容(参考的树莓派的pinout命令)

网页智能终端

该网页终端包含所有命令,可以通过点击或拖拉控制外设,同时预设了多种rbg的显示状态:闪烁,呼吸灯,彩虹呼吸灯

项目中遇到的难题及解决方法

难题1:第一次接触NXP系列的mcu, 这个软件上手还是有点难的,网上教程太少!
解决方法:先看电子森林官方和NXP官方发的上手文档,跑出来一个再慢慢探索,多尝试!多尝试!多尝试!

难题2:代码难读懂,不会使用配置工具配置引脚等
解决方法:先运行官方SDK,在官方SDK的基础上修改,一步一步阅读代码,不懂的就去问AI

心得体会

感谢电子森林举办的这次活动,让我第一次接触到了 NXP 系列的 MCU,感觉这个开发板设计的非常精致,尤其是它“外圈兼容 Arduino,内圈全引脚扩展”的双排针设计,不仅生态好,还没浪费这颗强劲芯片的 IO 资源。官方的 MCUXpresso IDE 用起来也非常舒服,配合图形化配置工具,让我省去了很多手撕底层寄存器的烦恼。通过这个项目,我算是真正摸到了 NXP SDK 开发的门道。

除了工具上的体验,这次在代码设计上也让我大呼过瘾。以前搞单片机,基本上就是写个 while(1) 死循环,然后用 delay 延时,遇到串口通信也是傻等数据。但这次为了搞一个“不卡死”的交互式 Shell,我硬是逼着自己去理解了**环形缓冲区(RingBuffer)状态机(FSM)**的概念。当我在串口终端里第一次通过按键盘的“上下键”翻出历史记录,还能用左右键移动光标修改命令时,那种“卧槽,裸机被我玩成了 Linux”的成就感真的无以言表。

中间当然也踩了不少坑,最深刻的就是读芯片内部温度。我一开始天真地以为只要复制SDK代码到我项目里就行,结果算出来一个 -1300℃ 的离谱温度。后来详细官方 SDK 源码才恍然大悟:原来 MCU 内部是用“双电流源产生压差”的物理机制搭配中断来测温的,甚至底层还带了一套复杂的非线性补偿算法。这件事让我彻底明白了原厂 BSP/HAL 库存在的意义——它们把极其复杂的物理和模拟特性,优雅地封装成了我们能轻松调用的接口。

最后,把单片机和纯前端网页(Web Serial API)结合在一起,可以说是这次折腾的“点睛之笔”。以前总觉得硬件就是干巴巴的黑框框代码,现在发现只要思路打开,用最简单的 HTML 和 JS 就能给单片机做个炫酷的上位机,连后端服务器都不用搭。滑块一拖,板子上的 RGB 灯跟着无延迟变色,这种从前端 UI 一路打通到底层硬件的全栈开发体验,真的太奇妙了!

总的来说,这次不仅是学了一块新板子,更是把自己的嵌入式编程思维从“单线思维”升级到了“事件驱动和软硬解耦”的高度,收获巨大,期待以后 电子森林 折腾出更多好玩的项目!

项目源码