为树莓派 Pico 2 加装 QWIIC 系统

对于使用 Raspberry Pico 2 或其他具备 I2C 功能的设备(如 Arduino 等,且未内置 QWIIC 系统)的开发者来说,如果想在原型设计中加入 QWIIC I2C 系统,Breakout Board Connectivity Qwiic 平台评估扩展板 是一个简单的选择。

通过在该板上焊接一个 4 引脚排针

用户可以按下述方式将 QWIIC 连接至开发板:

根据电路图,使用杜邦线或线缆将 Raspberry Pico 2 对应的 I2C 信号(3.3V、GND、SDA、SCL)连接至该评估扩展板。

随后,通过 QWIIC 兼容线缆将 I2C 总线上的相关模块接入,如下图所示:

这些 QWIIC 兼容线缆提供多种长度以供选择。我们还曾在一篇文章中介绍了如何通过原型万能板上的排针来连接 Adafruit BME280 温湿度及气压传感器评估板。而在这里,我们展示了另一种方案:通过 Breakout Board Connectivity Qwiic 平台评估扩展板,将该原型板Raspberry Pico 2 进行连接。

Breakout Board Connectivity Qwiic 平台评估扩展板是将 I2C QWIIC 系统集成到各种原型设计中的极佳替代方案,目前可在 DigiKey 购买。