一、前言
很荣幸能入围【你晒单 我买单,DigiKey带您畅享好物!】第八期活动,非常感谢DigiKey得捷电子和EEWorld电子工程世界的大力支持。本次采购的物料为ST的NUCLEO-H7S3L8开发板,NUCLEO-H7S3L8开发板是STMicroelectronics推出的高性能微控制器评估平台,搭载基于Arm® Cortex®-M7架构的STM32H7S3L8H6芯片。该开发板集成了丰富的硬件资源与灵活的扩展接口,特别适用于边缘计算、实时控制、智能传感及物联网等应用场景的快速原型开发。为帮助开发者迅速熟悉其开发环境与基础工作流程,本项目将以实现“三色LED流水灯”这一经典案例为切入点,系统展示从环境搭建、工程配置到程序烧录与调试的全过程,完成一次完整的开发初体验。
二、简介
硬件介绍
NUCLEO-H7S3L8开发板采用经典的NUCLEO-144板型,核心资源包括:
-
主控MCU:STM32H7S3L8H6,基于高性能Cortex-M7内核(600MHz),配备2MB Flash与1MB RAM。
-
板载资源:
- 三色用户LED:LD1 (绿色,PB0)、LD2 (蓝色,PB14)、LD3 (红色,PB13),共阳极连接。
- 用户按键:B1 (PC13),支持外部中断。
- 调试器:集成ST-LINK/V3,支持烧录与虚拟串口。
- 扩展接口:提供Arduino Uno V3与ST Morpho两种扩展连接器。
-
供电:支持通过USB Type-C、外部电源或调试接口供电。
功能介绍
本项目将实现以下核心功能:
- 基础GPIO控制:以不同频率循环点亮板载红、绿、蓝三色LED,形成流水灯效果。
- 系统时钟配置:将系统时钟配置为最高性能的480MHz。
- 串口通信:利用板载虚拟串口,实时打印系统状态与LED切换信息。
- 按键中断:实现通过用户按键随时切换流水灯模式(顺序/交替闪烁)。
三、项目配置
1. 软件环境搭建
- 安装STM32CubeIDE:从ST官网下载并安装v1.19.0或更高版本,该IDE集成了代码编辑、编译、调试及STM32CubeMX图形化配置工具。
- 安装H7系列固件包:在IDE内或通过CubeMX,在线安装或更新STM32CubeH7固件支持包(DFP),确保包含H7S3L8器件支持。
2. 使用STM32CubeMX创建工程
-
新建工程:选择MCU型号 STM32H7S3L8H6。
-
系统时钟配置:
- 在 Clock Configuration 标签页,配置HCLK为600MHz。
- 选择HSE(外部高速时钟)作为时钟源(若使用外部晶振)。
-
引脚分配与功能配置:
- 在引脚图中找到PB0、PB14、PB13,分别设置为 GPIO_Output(对应LD1绿、LD2蓝、LD3红)。
- 将PC13(B1)配置为 GPIO_EXTI13,触发方式选择上升沿。
- 在 Connectivity 下使能 USART3(连接至ST-LINK虚拟串口),模式为Asynchronous,波特率115200。
-
生成代码:指定工程名称与路径,选择IDE为STM32CubeIDE,生成初始化代码。
四、功能展示
1. 核心代码实现(main.c中添加)
// 变量定义
uint8_t led_mode = 0; // 0:顺序流水,1:交替闪烁
uint32_t tick_led = 0;
// 在main()的while(1)循环中添加
if(HAL_GetTick() - tick_led > 500) { // 500ms间隔
tick_led = HAL_GetTick();
switch(led_mode) {
case 0: // 顺序流水
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_0);
HAL_Delay(100);
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_14);
HAL_Delay(100);
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_13);
printf("[INFO] LED Sequential Flow.\r\n");
break;
case 1: // 红蓝交替闪烁
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_14);
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_13);
printf("[INFO] LED Alternating Flash.\r\n");
break;
}
}
// 按键中断回调函数(在stm32h7xx_it.c附近或用户文件中实现)
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_13) {
led_mode = !led_mode;
printf("[EVENT] Button pressed. Mode switched to %d.\r\n", led_mode);
// 清空当前LED状态
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);
}
}
2. 现象与输出
-
上电运行:三色LED开始按绿→蓝→红的顺序,每100ms切换一次,形成流水灯效果。
-
串口输出:在PC端使用串口工具(如Putty,选择对应的COM口,115200波特率)连接,将看到周期性的 “[INFO] LED Sequential Flow.” 打印信息。

-
按键互动:按下蓝色用户按键B1,LED立即切换为红蓝两灯交替闪烁模式,串口打印模式切换事件信息。再次按下按键,则恢复顺序流水模式。

五、总结
通过本项目,我们完成了 NUCLEO-H7S3L8 开发板的首次开发实践,涵盖了:
- 完整开发流程:从安装IDE、图形化配置到编写代码与调试。
- 关键外设掌握:GPIO输出控制、外部中断响应以及串口打印。
- 性能初探:成功将系统运行在480MHz主频,并验证了其稳定性。
此“流水灯”项目虽小,却构成了后续复杂应用(如驱动屏幕、连接网络、运行算法)的坚实基础。开发者可在此基础上,进一步探索其双核架构、丰富定时器、高速ADC及各类通信接口,充分释放STM32H7系列的强大潜能。