上文我们介绍了如何使用arduino uno q设计Bridge获取返回值的方法,项目实战的Python代码设计如下:
通过两个接口获取到ino里面的温湿度,在loop函数间隔秒进行打印,这样实现了两个核心的通信功能。
运行程序,看到python对应的监视器里面的打印的Log和整体的连接线如下,可见可以正确的读取到温湿度并且传递给python进行显示。实现两个程序的数据传递和函数调用。
开发体会:
本次开发核心聚焦于实现一种通过 MPU 调用 MCU 函数并获取返回值的通信方法,这一方案的落地将彻底打通 MCU 与 MPU 之间的双向通信链路。以往两者的交互多为单向指令传输,数据反馈不及时、协作逻辑割裂,而新方法通过标准化函数调用接口设计,让 MPU 可主动触发 MCU 端预设函数执行,同时 MCU 能将运算结果、传感器数据等关键返回值精准回传给 MPU。这种双向交互模式不仅解决了传统通信中数据交互不闭环的问题,还能让 MCU 专注于底层硬件控制(如外设驱动、实时数据采集),MPU 负责上层逻辑处理(如算法运算、用户交互),两者各司其职又高效协同。该方案大幅降低了跨处理器开发的耦合度,简化了调试流程,为后续功能拓展(如多传感器数据融合、复杂指令交互)奠定了基础,让 MCU 与 MPU 的协作更流畅,显著提升整体开发效率与系统稳定性。