恭喜您购买西门子LOGO!PLC。
本工程简报将介绍将LOGO接入本地网络(以太网)的必要步骤,以便您能使用西门子LOGO!Soft Comfort软件开始编程。我们将以图1所示的西门子LOGO!型号6ED10521CC080BA2为例进行说明。
本文是 DigiKey 西门子 PLC 与自动化资源中心的一部分。访问该中心获取更多关于西门子组件、应用及编程的技术简报。
预备知识
读者需具备以太网和IP地址的基础知识。所需知识水平较低,操作步骤与搭建家庭网络类似。例如,您需要能够识别所在网络的IP地址。以常见家庭网络为例,其ID地址通常为192.168.1.0,子网掩码为255.255.255.0,默认网关为192.168.1.1。
若您是网络新手,可参考互联网上大量关于搭建家庭网络的视频教程。您当前的任务是研究以太网的实际应用,包括IP地址、子网掩码、DHCP和固定地址等术语。请确保能使用命令行ping程序验证设备连通性。最后,务必掌握如何登录路由器查看DHCP客户端列表。
图 1 :西门子LOGO!型号6ED10521CC080BA2初始欢迎界面图示。
如何将西门子 LOGO !接入网络
本次演示中,我们假设LOGO!PLC将接入家庭网络(192.168.1.0)。这对学员是合理假设,因多数路由器默认采用此设置。
为便于理解,我们将通过系列图片配合简短说明展示操作步骤:
前期准备
使用CAT5或更高级网线将LOGO!PLC接入网络。确保您的PC处于同一网络。现在是登录路由器并检查DHCP表的好时机。或者,您也可以从命令提示符ping默认网关。
初始欢迎界面
这是LOGO!的初始登录界面。PLC。
选择网络
使用方向键选择网络字段。
选择 IP 地址
选择IP地址字段。
查看默认 IP 地址设置
默认情况下,LOGO!配置为192.168.0.3,子网掩码为255.255.255.0。
为您的网络配置 LOGO!
在本例中,我们将LOGO!设置为固定IP地址192.168.1.3,子网掩码255.255.255.0。根据您的网络需求进行调整。
技术提示 :通常来说,每个工业设备都应配置固定(永不更改)的IP地址。当网络中包含多个节点时尤为重要,可避免节点间通信丢失和流量冲突。
这能为日后凌晨三点的故障排查省去不少麻烦。
目前我们暂不讨论在同一网络中混用固定和DHCP设备的问题。
技术提示 :将IP地址写在控制柜内以便日后参考可能很有帮助。不要将地址写在PLC本体上,因为更换PLC时地址可能会丢失。
连接验证
可使用PING命令验证连接:
我们也可以通过LOGO!的连接工具进行验证。Soft Comfort软件开始编程。绿色进度条和勾选标记表示成功。
技术提示 :若PING测试失败,首先检查PC与PLC之间的物理电缆连接,观察路由器上的LED指示灯。
接着确认两台设备是否处于同一网络,例如192.168.1.0。登录路由器是验证此问题的绝佳方法。若PC能与路由器通信,问题便缩小至路由器与PLC的连接范围,此时已解决一半故障。
总结
现在LOGO!已连接至PC,我们可以开始梯形图逻辑和功能块编程。
我们该用这台带多彩显示屏的小巧LOGO!开展哪些项目?
相关信息
请点击以下链接获取相关实用信息:
DigiKey产品选型指南