【DigKey好物畅想】教你如何使用NXP FRDM-MCXE31B的图形化配置工具

1. 工具简介与定位

MCUXpresso Config Tools 是 NXP 官方提供的核心图形化配置套件。对于熟悉 STM32 开发的工程师,该工具可视为 NXP 版本的 STM32CubeMX 11。它通过图形化界面(GUI)替代了繁琐的寄存器查找过程,支持自动生成初始化 C 代码,极大地降低了 MCX 系列芯片的开发门槛 。

2. 启动方式与版本兼容性(重要)

2.1 如何启动

在安装并重启 MCUXpresso IDE 后,您可以通过以下路径进入配置界面:

1. 在 IDE 的 项目资源管理器 (Project Explorer) 中选中您的工程。

2. 点击工具栏上的 配置工具图标(通常为扳手或齿轮形状,或交叉箭头图标) 。

3. 在下拉菜单中选择 “Open Pins” (打开引脚工具)“Open Clocks” (打开时钟工具) 即可进入图形化界面 。

2.2 当前版本的兼容性警告

请务必注意: 根据本人记录(截至 2025年12月13日),IDE 内置的图形化配置工具针对 MCX-E31B 芯片的支持尚不完善,会出现无法使用的情况 。

推荐的临时解决方案:

方案 A:使用 网页版独立版 的 MCUXpresso Config Tools 进行配置 。

方案 B:等待 NXP 官方后续更新修复 IDE 集成插件 。
代码同步:若使用独立版工具,配置完成后需将生成的 main 函数或 pin_mux 文件手动导出并复制到 IDE 工程(如 VS Code 或 Keil)中 。

3. 引脚配置工具 (Pins Tool) 详解

进入引脚配置界面后,请按照以下步骤操作:

3.1 关键设置:自动更新代码

进入界面后的第一步,请务必检查右侧“生成代码”面板中的 “更新代码” (Update Code) 选项是否已勾选 。

作用:如果未勾选此项,您在图形界面上的任何修改都不会同步更新到源代码中,导致“操作半天却无效”的现象 。

3.2 界面状态识别

工具使用颜色编码来提示引脚状态:

灰色:表示该功能不可设置或当前不可用 。

淡黄色:表示该功能已被启用,但缺少 标识符 (Identifier)

3.3 标识符 (Identifier) 的配置逻辑

Identifier 是引脚配置中的核心概念,它决定了代码生成的完整度 。

如果不填(留空):工具可以生成基础配置代码,但无法生成方向控制的宏定义 。

如果填写(推荐):例如将某引脚命名为 MY_SPI_MISO,工具会在 pin_mux.h 中自动生成如下宏定义:
#define BOARD_INITFLEXIO_SPIPINS_MY_SPI_MISO_DIRECTION kPORT_OUTPUT

建议:为了代码的可读性和完整性,建议为关键引脚设置自定义名称;若无特殊需求,留空也不会导致程序报错 。

3.4 引脚路由 (Routing) 的两种方式

您可以通过以下两种方式分配引脚功能:

1. 列表操作:在左侧引脚列表中,找到目标外设(如 LPUART),右键点击并选择路由选项 。

2. 图形视图操作:在芯片封装图上,直接右键点击具体的物理引脚,在弹出的菜单中选择所需功能(如 Route to LPUART6:RX) 。

3.

4. 时钟配置工具 (Clocks Tool) 详解

点击工具栏的“时钟”图标进入时钟树配置界面 。

可视化配置:界面展示了完整的时钟路径(Clock Tree)。

操作方法:直接点击图中的 多路复用器 (MUX) 进行时钟源切换,或点击 分频器 (Divider) 修改分频系数。配置完成后,工具会自动计算并显示各总线(如 Core Clock, Bus Clock)的实际频率 。

5. 代码预览与导出 (避坑指南)

5.1 代码预览

配置完成后,不要急于导出。点击界面右侧的 “代码预览” (Code Preview) 标签 。

● 在此窗口中,您可以实时查看到工具即将生成的 pin_mux.c 和 pin_mux.h 源码 。

建议:在此处检查是否生成了预期的宏定义和初始化函数。

5.2 导出注意事项

点击工具栏上的导出/更新按钮即可生成代码。

风险提示:

由于 MCX-E31B 属于较新的芯片,当前版本的工具在导出代码时可能存在 定义丢失 (Definitions Missing) 的 Bug 。

现象:导出的代码中可能缺少某些关键宏定义或结构体初始化代码。

应对措施

1. 导出后务必进行编译检查。

2. 如果发现缺失,建议直接从 “代码预览” 窗口中手动复制所需代码段到您的工程文件中 。