嘿,各位科技发烧友们,又双叒叕见面啦!敲黑板注意咯—— 2025 年得捷电子新坑已开挖,「AI 共行,智超现在 」系列视频已火热上线~
“你好,小智。”
“你好呀,我是土豆,今天过得怎么样?”
“打开工作模式。”
“好的,工作模式已开启,音量已调高~”
这段像朋友聊天一样的对话,不是发生在人与人之间,而是人与一块巴掌大的电路板的日常。当 AI 摄像头能实时叫出你的名字,当传感器能预判老人是否即将跌倒,当开发板能像搭积木一样实现语音控制 —— 我们正在亲历一场 “机器感知革命”,而把这场革命拉到普通人触手可及范围内的,正是以 DFRobot 为代表的开源硬件玩家。
系列视频的第一集,会由DFRobot 高级工程师夏青(Rockets Xia)带大家了解:AI 如何重塑人类感知?DFRobot 的硬件又凭什么让 AI 创新不再是专家的专属?
-主讲嘉宾:-
夏青(Rockets Xia),DFRobot高级工程师,蘑菇云创客空间共同创始人
夏青经常活跃于国内外创客社区。从2008起开始致力推广创客文化,促进创客运动在中国的发展,2010年与中国创客教父李大维等打造国内首个创客空间——新车间。2013年在DFRobot和浦软集团的支持下建设蘑菇云创客空间。作为蘑菇云创客空间共同创始人,经常鼓励和推动社区创客项目的推进。作为DFRobot高级工程师,积极致力于推动人工智能、物联网等先进技术在创客及创客教育领域的落地和推广。
访谈视频在这里 -
↓↓↓
从 “ 执行命令 ” 到 “ 主动思考 ” : AI 主控板到底特殊在哪?
玩过传统开发板的人都知道,普通 Arduino 板就像个 “听话的小助手”:你让它亮灯,它就通电流;你让马达转,它就驱动电机。但如果想让它 “看懂” 一张照片里有没有猫,或者 “听懂” 一句方言指令,它就彻底懵了 —— 这正是传统开发板与 AI 主控板的核心区别。
DFRobot 的工程师们是这么定义 “AI 主控板” 的:专为人工智能任务优化的 “ 超级大脑 ” 。它的秘密藏在三个地方:
-
自带 “AI 加速器 ” :比如 FireBeetle 2 搭载的 ESP32-S3 芯片,内置向量计算扩展模块,能让复杂的神经网络模型在本地高速运行。就像给电脑装了独立显卡,处理图像、语音时速度比普通 MCU 快 10 倍以上。
-
“ 超大内存 ” 装得下智能 :行空板 K10 配备的 8MB PSRAM,能轻松存储图像帧和 AI 模型。对比之下,传统开发板的 SRAM 小到只能处理简单数据,就像用 U 盘存电影,根本装不下。
-
“ 即插即用 ” 的智能接口 :摄像头、麦克风、屏幕直接连,不用复杂接线。比如行空板 M10 自带 2.8 寸屏,插上就能显示识别结果,而普通开发板接个摄像头可能要焊线、调电源,新手很容易劝退。
最关键的是,这些 “超级大脑” 能实现本地化 AI 运算 。用 FireBeetle 2 搭配 OV2640 摄像头做人脸检测时,模型直接在板上跑,不依赖云端,不仅响应速度快到毫秒级,还不用担心隐私数据泄露 —— 这对智能家居、老人监护等场景来说,简直是刚需。
传感器 的 “ 进化史 ” :从 “ 报数据 ” 到 “ 会思考 ”
如果说 AI 主控板是 “大脑”,那 AI 传感器就是 “聪明的五官”。传统传感器像个木讷的信使:温度 26℃、湿度 87%、VOC300—— 数据报完就完事,至于这是咖啡香还是芒果甜,它一概不知。
但 DFRobot 的 AI 传感器早已进化成 “解读师”:
-
SEN0305 二哈识图视觉模块不只会拍照片,还能直接告诉你 “这是一只猫”“那是张人脸”,甚至能区分不同的人;
-
SEN0609 毫米波雷达不止能感知有人,还能通过点云算法判断 “这个人是不是要跌倒”,哪怕人静止不动,也能监测到呼吸和心跳的微小变化;
-
BME688 智能气体 传感器 更是把 AI 模型装进了硬件,闻一闻就知道 是“咖啡” 还是 “酒精”。
这些 “聪明的五官” 背后,是硬件与算法的深度融合。它们自带处理器和预训练模型,能在本地完成从 “采集数据” 到 “做出判断” 的全流程。比如离线语音模块,不用联网也能听懂 “打开灯光”,还能回复 “已打开”,形成完整的交互闭环 —— 这在没有网络的山区或工厂里,简直是刚需。
选对工具, AI 创新门槛直降 80%
很多人觉得 AI 开发遥不可及,但 DFRobot 的开源硬件正在把门槛拆成 “积木块”:
-
零基础入门?从 Arduino 套件 开始 :35 种元器件 + 30 节图文教程,从点亮 led 到控制舵机,一步步理解传感器怎么工作。别看它不是 AI 设备,却是打基础的 “脚手架”。
-
想快速做智能项目?选 行空板 K10 :图形化编程平台 Mind + 像搭积木一样写代码,学生也能轻松做出语音控制小车;板载摄像头和屏幕,连配件都不用额外买。
-
要做物联网 + AI ? FireBeetle 2 是首选 :Wi-Fi + 蓝牙双模通信,低功耗设计能让电池撑半年,特别适合做智能门锁、环境监测这类需要长期工作的设备。
更贴心的是,从初学者用的 MicroPython 到高手玩的 ESP-IDF 底层开发,DFRobot 的生态全覆盖。哪怕你想自定义神经网络模型,也能在这些硬件上实现 —— 这意味着,无论是中小学课堂的 AI 实验,还是创客的奇思妙想,甚至企业的原型开发,都能找到适配的工具。
未来已来:当 “ 智能 ” 成为标配
现在的 AI 硬件,早已不是实验室里的稀罕物:在养老院,毫米波雷达 24 小时监测老人是否跌倒;在农田,AI 传感器能分辨 “这是杂草还是庄稼”;在家庭里,语音交互的智能灯比开关更懂你的习惯。
而 DFRobot 正在做的,就是让这种 “智能” 变得像买螺丝刀一样简单 —— 不用懂复杂算法,不用焊密密麻麻的电路,甚至不用写代码,普通人也能参与到 AI 创新中。
这只是系列视频的第一集。接下来的几期我们还会揭秘:
- 从“集中式智能”到“分布式智能”:TinyML和本地离线AI
- 多模态感知的交互体验:探索语音合成/语音识别/图像识别等AI应用
- 扩展人类感知的时空边界:AI+环境检测项目
如果你也想亲手做一个会 “思考” 的设备,不妨从一块开发板、一个传感器开始 —— 毕竟,改变世界的创新,往往就藏在这些触手可及的工具里。
跟着 DFRobot 玩 AI,下一个改变世界的可能就是你!咱们下期见,不见不散~
相关产品信息:
DFR0992-EN 行空板 -K10
行空板K10是一款专为信息科技课程中的编程学习、物联网及AI项目教学需求而开发的学习板。它集摄像头、LCD彩屏、麦克风、扬声器、WiFi蓝牙模块、RGB指示灯及多种传感器和扩展接口于一体,无需额外设备即可实现传感器控制、物联网应用、图像检测、语音识别、语音合成等AI项目。
DFRobot官网相关开发资源链接
DigiKey在线购买链接
DigiKey 零件编号: 1738-DFR0992-EN-ND
DFR0706-EN 行空板 -M10
行空板(UNIHIKER)M10是一款高度集成的国产教学开源硬件(拥有自主知识产权),专为K12师生设计,适配信息科技、物理、生物等学科的新课标跨学科教学要求。集成单板计算机(4核CPU/512MB内存/16GB存储)、Linux系统、完整Python环境、并预装了常用Python库,更自带 2.8 英寸彩色触摸屏及丰富传感器, 只需两步就能开始Python教学平台。
DFRobot官网相关开发资源链接
DigiKey在线购买链接
DigiKey 零件编号: 1738-DFR0706-EN-ND
DFR0975-U 基于 ESP32-S3 的高性能主控,适用于 AIOT 、图像获取、图像识别项目
FireBeetle 2 ESP32-S3-U是一款基于ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8模组设计的主控板。ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8模组拥有16MB Flash和8MB PSRAM,可以存储更多的代码和数据,模组搭载的ESP32-S3芯片拥有强大的神经网络运算能力和信号处理能力,适用于图像识别、语音识别等项目。
DFRobot官网相关开发资源链接
DigiKey在线购买链接
DigiKey 零件编号: 1738-DFR0975-U-ND
DFR0100 创客教育入门学习套件,适用于 Arduino UNO R3 开发板 和电子产品初学者
Arduino入门套件是专为电子电路搭建和编程逻辑初学者设计的一套工具包。它涵盖了从基础的led控制到复杂的环境传感、监测和执行器应用的课程内容。
DFRobot官网相关开发资源链接
DigiKey在线购买链接
DigiKey 零件编号: DFR0100-ND
SEN0609 24GHz 毫米波存在 传感器 ( 25m , UART ) 远距离、高精度、动静检测与距离速度测量 传感器
C4001(25m)毫米波存在传感器采用24GHz的波长信号,拥有水平100°的检测范围,16米的存在检测范围和25米的运动检测范围和测距范围。
DFRobot官网相关开发资源链接
DigiKey在线购买链接
DigiKey 零件编号: 1738-SEN0609-ND
SEN0539-EN Gravity: 离线语音识别模块( I2C & UART )
该模块采用了全新的离线语音识别芯片。内置135条常用的固定命令词条,新增命令词自学习功能,自学习的命令词可以不是一段语音,可以是一段口哨、一个响指、一声猫叫等,支持17条自学习命令词。采用双麦克风收音使模块有更好的抗噪音能力和更远的识别距离。模块自带一个喇叭和外接喇叭的接口,能实时语音反馈识别结果。模块采用I2C和UART两种通讯方式,Gravity接口,兼容Arduino Uno、Arduino leonardo、Arduino MEGA、FireBeetle 系列控制器,树莓派,ESP32等主控。
DFRobot官网相关开发资源链接
DigiKey在线购买链接
DigiKey 零件编号: 1738-SEN0539-EN-ND
SEN0305 Gravity: 二哈识图( HuskyLens ) AI 视觉 传感器
二哈识图(HuskyLens)是一款简单易用的人工智能视觉传感器,内置6种功能:人脸识别、物体追踪、物体识别、巡线追踪、颜色识别、标签识别。仅需一个按键即可完成AI训练,摆脱繁琐的训练和复杂的视觉算法,让你更加专注于项目的构思和实现。
DFRobot官网相关开发资源链接
DigiKey在线购买链接
DigiKey 零件编号: 1738-SEN0305-ND
SEN0617 Gravity: I2C BME688 环境 传感器
Gravity BME688环境传感器是一款高度集成的MEMS环境传感器,能够全面测量温度、湿度、气压和VOC气体(挥发性有机物)等环境参数。其软件协议和硬件尺寸与BME680完全兼容,因此无需任何调整即可直接替换现有系统中的BME680。同时,BME688提升了温度测量的精度,并在电路板上对芯片周围进行了镂空处理,以减少外部元器件发热对测量的影响。
DFRobot官网相关开发资源链接
DigiKey在线购买链接
DigiKey 零件编号: 1738-SEN0617-ND
DFR0760 Gravity :中英文语音合成模块 V2.0
让声音为你的项目增添一抹特色!连接上语音合成模块,再添加几行简单的代码就可以让您的项目开口说话。无论是中文还是英文对于语音合成模块来说都是”so easy”,播报当前时间,播报环境数据统统不在话下,与语音识别模块结合还可实现语音对话!该模块采用I2C和UART两种通讯方式,Gravity接口,兼容绝大部分主控。模块上已经自带了一个喇叭,所以您无需再额外的添加喇叭。
DFRobot官网相关开发资源链接
DigiKey在线购买链接
DigiKey 零件编号: 1738-DFR0760-ND
小编的话:
如文章和视频所介绍的,DFRobot的开源硬件凭借技术简化、成本优化及生态完善三大核心优势,有效打破了AI开发的专业壁垒,使个人创客、教育机构及企业均能以低成本、高效率的方式参与AI创新。同时,其将“开源精神”与“AI工程化”深度融合,加速了AI创意的落地与商业化进程。您是否有使用DFRobot的开源硬件开发AI项目?您对相关开发有哪些经验或疑问?欢迎留言,和DigiKey的朋友们一起分享交流!