PMIC 的应用领域及其在现代电子设备中的重要性

一、引言

在我们此前发布的《 助力未来:嵌入式系统片上系统(SoC)与电源管理集成电路(PMIC)入门》及《 使用 PMIC 为 SoC 供电的关键考量因素》两篇文章中,我们已对 SoC 与 PMIC 的基础概念及供电关键要点进行了探讨。本文将聚焦 PMIC 在实际嵌入式系统中的应用 —— 从智能手机、平板电脑到医疗设备、可穿戴设备,详解 PMIC 如何为多子系统实现高效、可靠的供电。

本文还将深入分析 PMIC 日益增长的重要性、具体应用场景,以及其为现代产品设计带来的优势。

二、分立元件电源管理与基于 PMIC 的电源管理对比

正如我们在 助力未来:嵌入式系统片上系统(SoC)与电源管理集成电路(PMIC)入门中所讨论的,分立元件电源管理需采用多个独立元件(如降压稳压器、低压差稳压器(LDO)、保护 IC 等),这会导致设计复杂度上升且占用更多 PCB(印制电路板)空间。与之相反,基于 PMIC 的电源管理将这些功能集成到单一封装中,不仅能减少板级空间占用、简化设计流程,还能提升系统能效与可靠性。

在可穿戴设备等空间受限的应用场景中,PMIC 的优势尤为突出 —— 这类设备对尺寸紧凑性、低功耗及简化电源时序的要求极高,而 PMIC 恰好能满足这些核心需求。

三、PMIC 的应用领域及其重要性

PMIC 广泛应用于各类电子设备,涵盖以下主要领域:

  • 可穿戴设备
  • 智能手机与平板电脑
  • 笔记本电脑与超极本
  • 汽车电子
  • 物联网(IoT)设备
  • 工业系统
  • 医疗设备

在上述每类应用中,PMIC 都扮演着 “电源分配核心” 的角色,通过高效、安全的供电管理,帮助设计人员满足设备在尺寸、能效与性能方面的设计要求。

(一)可穿戴设备:小尺寸与长续航的双重需求

大多数智能手机、平板电脑及可穿戴设备中均集成了 PMIC。无论是设计智能手表、健康监测设备还是运动手环,这类 PMIC 解决方案均能在集成度、能效与性能之间实现完美平衡。其核心设计目标包括:

  • 最小化板级空间
  • 简化系统设计
  • 实现长电池续航(低功耗特性)
  • 提供安全高效的电源时序控制

适用于可穿戴设备的典型 PMIC

PMIC 型号 关键特性 典型应用
MAX77658 2 路低压差稳压器(LDO)、3 路升降压转换器、模拟多路复用器、电池充电器;采用 SIMO 架构的紧凑型 PMIC 智能手表
MAX20345 3 路降压转换器、2 路 LDO、2 路负载开关、升降压转换器、电池充电器;集成充电器与触觉驱动器 可穿戴生命体征监测(VSM)设备
MAX20360 3 路降压转换器、升降压转换器、2 路 LDO、升压转换器、触觉驱动器、电池充电器;支持高级电源监测与时序控制 可穿戴运动手环

这些 PMIC 是确保设备整体实现高效、安全、智能电源分配的核心组件。

(二)智能手机与平板电脑中的 PMIC

智能手机与平板电脑属于高度集成的系统,包含多个子系统,例如:

  • 中央处理器(CPU)
  • 图形处理器(GPU)
  • 内存(Memory)
  • 显示屏(Display)
  • 摄像头(Camera)
  • 无线射频模块(Wi-Fi、蓝牙、蜂窝网络)
  • 传感器与存储模块

每个子系统对电压与功率的需求各不相同,而 PMIC 需实时管理这些电源轨,确保电源分配具备智能性、安全性与高效性。

(三)PMIC 在现代医疗设备中的关键作用

在医疗应用中,系统安全性、持续运行能力及低功耗特性至关重要,PMIC 在此类场景中同样不可或缺。

1. 便携式与可穿戴医疗设备(如血糖仪、便携式心电图仪)

PMIC 集成于主控制板中,主要承担以下任务:

  • 管理可充电电池的供电
  • 优化能量利用以延长电池续航
  • 确保低功耗模式下的安全运行

2. 复杂医疗系统(如超声设备、病人监护仪、核磁共振扫描仪)

PMIC 的作用包括:

  • 为模拟前端、数字处理器、内存及通信模块提供精准电压
  • 管理电源时序(不同子系统需按特定顺序上电或关断,以避免设备故障或数据丢失)
  • 通过可编程逻辑或微控制器(MCU)控制实现自动时序管理

此外,医疗设备专用 PMIC 通常具备多项安全保护功能,例如:

  • 过压保护(OVP)
  • 欠压锁定(UVLO)
  • 过流保护(OCP)
  • 热关断(Thermal Shutdown)

这些功能对防止敏感电子元件损坏及保障患者安全至关重要。在植入式或可穿戴医疗设备中,PMIC 采用超低功耗设计,部分还集成能量收集接口,支持无线充电或利用人体热量、运动能量供电。

从集成角度来看,PMIC 通常贴装于医疗设备的主 PCB 上,且需根据具体电源需求及医疗行业法规标准(如 IEC 60601)进行选型,部分场景甚至需要定制化设计。其紧凑尺寸与高集成度不仅能减少板级空间占用,还能提升系统可靠性 —— 这两点在医疗设备设计中均为关键要求。

四、PMIC 的核心优势

(一)高能效

PMIC 可优化电源转换与分配过程,减少功率损耗并降低发热量。这一特性在电池供电设备中尤为重要,因为能效直接决定了电池续航时间。

(二)高集成度

PMIC 将电压调节、充电、电源时序控制、保护等多项功能集成于单一芯片,无需大量分立元件。这不仅节省 PCB 空间、简化布局设计,还能降低系统成本。

(三)高可靠性

PMIC 内置过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、热关断等保护功能,能提升系统安全性与可靠性 —— 在汽车电子、医疗设备等关键任务系统中,这一优势尤为突出。

(四)高定制性

许多 PMIC 支持配置或定制化设计,可匹配系统的具体电源需求,优化热管理效果,并更易于与 SoC 或主处理器实现接口对接。

五、PMIC 的其他特性

部分 PMIC 还具备以下附加功能:

  • 电池管理:负责电池充放电控制、电池健康状态监测与保护;
  • 超低休眠 / 待机功耗:在休眠或待机模式下维持极低功耗,适用于 “始终在线” 设备及可穿戴设备,支持长时间闲置运行。

六、结论

PMIC 是现代电子设备的核心组件,为消费电子、工业设备及医疗设备提供更智能、更安全、更高效的电源分配方案。无论是管理智能手机中的复杂子系统,还是保障医疗设备的长期安全运行,PMIC 都能帮助工程师实现电源、空间与可靠性方面的设计目标。

无论您的设计方向是可穿戴设备、工业自动化还是边缘计算,掌握这些电源管理基础知识,都能让您更有信心应对基于 SoC 的复杂系统设计挑战。合理选型 PMIC,让您的设计脱颖而出。

更多内容: