Adafruit 的 4343 开发板出现红色 LED 闪烁且屏幕不工作的情况,该怎么办?这是这类开发板上一个罕见但有答案的问题。以下是 Adafruit 常见问题解答中的解决方案。
开发板无响应;红色 LED 闪烁
存在一种概率极低但并非为零的可能性,即出现小故障导致开发板的闪存文件系统被擦除。此时屏幕无显示,只有红色 LED 在闪烁。我们尚未找到该漏洞的根源。幸运的是,这种情况相当罕见,通常发生在加载新设计的时候。
如果你的开发板出现这种情况,你需要彻底擦除并重新恢复闪存文件系统。开发板上的所有文件都将丢失…… 强烈建议你对任何自定义文件进行备份。
恢复步骤如下:
- 访问 CircuitPython 下载页面,搜索你的开发板 —— 要么是 MONSTER M4SK,要么是 HalloWing M4(注意不是 M0)。
- 在该页面下载两个文件:一个是 CircuitPython “UF2” 安装程序(当前稳定版本),另一个是引导程序更新器 UF2(在同一页面的更下方)。
- 用 USB 线将开发板连接到电脑,将开关拨至 “on” 位置,然后双击开发板的复位按钮。几秒钟后,你应该会看到一个名为 MASKM4BOOT 或 HALLOM4BOOT 的小型闪存驱动器。
- 将引导程序 UF2 文件拖到这个引导驱动器中。该驱动器会消失约 10 秒(期间软件在运行),完成后会重新出现。
- 将 CircuitPython UF2 文件拖到引导驱动器中。该驱动器会消失,几秒钟后会被一个名为 CIRCUITPY 的驱动器取代。此时开发板的显示屏上应该会显示一些文字。
- 将eye graphics 文件重新加载到 CIRCUITPY 驱动器中,既可以使用现成的 ready-made designs,也可以使用你自定义文件的备份。
- 按照此页面的说明下载并安装 M4 EYES 固件。这也是一个双击复位按钮后拖放 UF2 文件的过程,和我们上面做的步骤类似。
现在开发板上的所有内容都应恢复为出厂状态了。
有关 4343 的其他常见问题解答,请参见 Adafruit 网站上的 FAQ。
故障排除 | Adafruit MONSTER M4SK | Adafruit 学习系统