LED驱动电路大多采用串联电路是因为LED是一种压降器件,其对电流的变化十分敏感,而电压的变化对LED的影响相对较小。因此,为了保持LED的稳定工作,采用恒流驱动是较为合适的,且常用的恒流源是通过串联电阻实现。具体来说,串联电路中,负载LED的电流可以被保持恒定,而电压则会随着LED的电阻变化而自动调整,从而保证LED的稳定工作。
此外,采用串联电路还有以下优点:
1. 稳定性好:电源电压发生变化时,电路只需自行调整电流,保持电流恒定,而不会影响LED亮度;
2. 节省成本:由于LED驱动电路是串联电路,只需适当设置电阻,就可根据需要输出任何电流和电压,因此相对于其他驱动方式成本较低;
3. 易于控制:串联电路中,电压和电流分开控制较为方便,可以灵活地控制LED的亮度等特性。
综上所述,LED驱动电路大多采用串联电路主要是因为其稳定性好、成本低、易于控制等优点,能够满足LED的稳定工作需求。
虽然LED单颗颗粒的VF差别比较小,常常在0.1V档,但是当输出的电流过小的时候,恒压的情况下,有部分灯珠导通电流本来就小VF也低,会显得非常亮,从而使得整个灯看上去,有部分区域比较亮,部分区域比较暗。当输出电压整体超过VF值时候,这部分VF低的电流会比其他VF电流高的要大很多,从而优先失效。所以常规LED连接方式的是先串后并。