Raspberry Pi5待机温度测试

:thermometer: 待机温度
此处使用Raspbian OS系统自带的GUI工具监控CPU和GPU的待机温度,当然这里不能作为绝对参考,主要是我的4B用的是简易散热片,而Pi5用的是主动散热器。
① 添加温度实时监控标签
右键单击面板顶部空白区域,点击add /remove plugins


点击CPU Temp,然后点击添加到右侧并确认。此处虽然描述是CPU Temp,但实际是Soc内部的温度传感器,指示的温度包含了CPU和GPU温度。如果需要CPU和GPU负载率,则可以分别再添加其他两个标签。

② 实测idle待机温度

此处空闲状态下,在使用了山寨款官方主动散热器的情况下,Pi5温度保持在47摄氏度。