自恢复保险丝 PPTC 有哪些可能失效的情况?

PPTC(可恢复保险丝)可能失效的情况包括以下几种:

  • 长期过流:PPTC 在遭遇长期小过流时,虽然不会立即动作,但时间长了可能会导致其逐渐老化,电阻增大,最终无法正常恢复到原始状态。
  • 环境因素影响:PPTC 对温度非常敏感,过高的环境温度可能导致其触发温度下降,从而在正常工作电流下过早动作。此外,极端的温度循环可能会导致材料老化或损坏。
  • 电流冲击:虽然 PPTC 能够承受一定的过流冲击,但如果过流过大或持续时间过长,可能导致材料永久性损坏,无法恢复。
  • 频繁动作:PPTC 的多次动作会导致其内部结构逐渐老化,电阻值可能不断增加,最终导致元件无法正常恢复。
  • 物理损坏:外部冲击、机械应力或安装过程中不当操作可能导致 PPTC 结构性损坏,进而失效。
  • 老化问题:长时间使用后,PPTC 的材料可能老化,电气性能下降,导致无法正常恢复或电阻值过大。

这些失效模式主要是由于 PPTC 的材料特性和使用环境造成的,因此在应用中需要仔细选择合适的型号,并确保其工作环境在设计范围内。

1 个赞

个人认为还需考虑下面这些失效情况:
过电压:电压超过PPTC的额定工作电压,可能导致其损坏或性能下降;
短路:短路故障可能使PPTC快速熔断或失效;
脉冲电流:电路中的脉冲电流可能对PPTC造成冲击,使其性能下降或失效;
设计缺陷:参数设计不合理,如额定电流过低或恢复时间过长,可能导致PPTC无法满足电路保护需求;
制造缺陷:生产过程中材料不均匀或结构缺陷,可能导致PPTC在实际应用中失效;
安装不当:PPTC未正确接入电路或固定不牢,可能导致接触不良或脱落,影响正常工作。

自恢复保险的选型时,Itrip电流是运行电流的多少倍合适

Itrip电流应该是运行电流的1.2到2倍之间
1.2倍运行电流,适用于电流波动较小的电路,可以提供较为灵敏的保护,但可能会在电流轻微波动时触发。
1.5倍运行电流,适用于大多数普通应用,在提供良好保护的同时,避免了因轻微波动引起的误触发。
2倍运行电流,适用于电流波动较大的电路,提供更宽的保护范围,但触发灵敏度较低。

PPTC反应速度太慢了,不适合快速保护的应用电路,也不适合电机方面的应用保护。

不良品失效的 主要原因是其内部金属颗粒与高分子材料的分布不均。当材料在温度上升时发生膨胀,而冷却收缩时却无法完全恢复至原始形态,从而引发空洞和分层现象,导致PPTC的内阻增大并最终失效。

失效类型 说明 常见表现
1. 反复动作老化 长期多次过流加热使聚合物结构退化,临界点下降 触发阈值变低,容易误动作或永久高阻
2. 永久高阻失效 经历严重过流或高温,聚合物碳链破坏 不再恢复,呈现接近开路状态
3. 动作不敏感 老化或材质缺陷导致响应延迟 不能及时切断电流,可能烧坏后级器件
4. 环境温度影响 PPTC 受温度影响大,高温环境容易提前动作 在高温下误动作,在低温下不动作
5. 恢复不彻底 未充分冷却,恢复电阻比初始值大 电路工作不稳定、电压下降、发热
6. 电压击穿 工作电压超过额定最大值,内部结构击穿 永久性损坏,可能短路或开路
7. 老化造成阻值漂移 长期通电工作,内部导电颗粒迁移 正常工作下仍有较高阻值,造成电压掉落
我们在一个工业采集板上面使用的一个自会恢复保险丝,由于动作时间太快,响应不及时,导致设备没有达到设想的效果

环境温度升高导致触发点下降的本质是否与高分子材料的玻璃化转变温度(Tg)相关?针对不同基材(如聚乙烯/导电颗粒复合物),其温度系数(TCR)的差异如何影响选型?

1 个赞

当遭遇8/20μs浪涌或短路电流时,PPTC的熔断能量(I
2t)耐受能力与恢复特性是否存在冲突?如何平衡低阻(低动作时间)与抗脉冲能力(高 I
2t)?

失效分析通常包括以下几个方面:
1、设计问题:如果PPTC自恢复保险丝的参数设计不合理,比如额定电流过低或恢复时间过长,可能无法满足电路的保护需求,导致失效。

2、环境因素:温度、湿度等环境条件的变化可能会影响PPTC自恢复保险丝的性能。例如,在高温环境下,其电阻可能会降低,导致保护功能失效。
3、制造缺陷:生产过程中的缺陷,如材料不均匀、结构缺陷等,也可能导致PPTC自恢复保险丝在实际应用中失效。
4、使用不当:如果电路设计不当或使用过程中超出了PPTC自恢复保险丝的承受范围,也可能导致其失效。
5、老化问题:随着时间的推移,PPTC自恢复保险丝可能会出现材料老化,性能下降,最终导致失效。
6、外部冲击:电路中的外部冲击,如电压尖峰或机械冲击,也可能使PPTC自恢复保险丝损坏。

自恢复保险丝一般用在什么环境和工作状态下?如果是处于长时间工作,且环境温度较高的环境中,应使用什么类型的保护措施?

自恢复保险丝(也称为PTC热敏电阻)是一种常用于电子电路中的过流保护器件。它的特点是当电流超过设定值或环境温度升高时,电阻值迅速增加,从而限制电流流通;而当故障解除、温度降低后,它会自动恢复到低阻状态,无需人工更换。


一、自恢复保险丝的典型应用环境和工作状态:

  1. 应用环境

    • 消费电子产品(如手机、笔记本电脑、充电器)

    • 通讯设备(如路由器、交换机)

    • 工业控制系统

    • 汽车电子

    • 电池组保护(如锂电池)

  2. 工作状态

    • 正常工作时,电阻值很低,几乎不影响电路。

    • 当电流超过额定值或环境温度升高导致器件发热时,电阻值迅速升高,限制电流。

    • 故障解除后,器件冷却,电阻值恢复,电路重新通电。


二、在长时间工作且环境温度较高的情况下的保护建议:

高温环境会影响自恢复保险丝的性能,可能导致其提前动作或无法完全恢复。因此,在这种环境下,建议采用以下保护措施:

1. 选择高温等级的PTC器件

  • 选用适用于高温环境的型号,如工作温度范围可达85°C或更高的PTC。

  • 查看器件的**保持电流(I_hold)动作电流(I_trip)**在高温下的变化。

2. 使用传统保险丝或电子保险丝

  • 对于关键设备或高可靠性要求的场合,可使用一次性保险丝或电子保险丝(如eFuse),具有更稳定的保护特性。

3. 增加散热设计

  • 在PCB布局中为PTC留出足够的散热空间,或使用散热片、风扇等辅助降温。

4. 多级保护方案

  • 结合TVS二极管、压敏电阻等器件,实现过压、过流、过温的综合保护。

5. 环境温度监控

  • 在系统中加入温度传感器,实时监控环境温度,必要时降低负载或关闭系统。