如何连接并与Arduino Opta通信

返回工业控制与自动化索引

本文假设您已安装最新版本的Arduino PLC IDE。同时假设您已通过Type C USB接口将Arduino Opta连接至电脑。

  1. 首先确认电脑已识别Arduino Opta。可通过Windows设备管理器进行验证。若连接正常,应显示两个USB串行设备。我的电脑分配了COM5和COM7端口。您的电脑可能使用不同端口号。

  2. 请关闭所有可能连接Arduino Opta的其他程序。例如传统Arduino IDE、终端程序或曾用于连接Arduino项目的脚本。

  3. 启动Arduino PLC IDE。

  4. 新建项目。命名后确保目标设备选择为Opta。

  5. 展开窗口直至看见红圈标注的端口选择选项。选择设备管理器中显示的较小端口号。

  1. 点击下载。

  2. 等待数分钟完成软件编译并与PLC通信。注意IDE暂时可能显示无响应状态

  3. 完成后应出现如图所示的绿色状态指示灯。

  1. 点击上图中圆圈标注区域。操作成功时,屏幕右下角将显示此状态。

若遇问题,请分享您的解决经验。您对本指南的改进建议将使其他用户受益。

附言:请务必安装这两个文件:

参考:软件 | Arduino

此外,你可能需要更改串口:

  1. 在 “联机(On-Line)” 选项卡中,选择 “设置通信(Set up communications)”

  2. 选择 “MODBUS”

  3. 选择属性

  4. 将端口更改为已验证的Opta端口之一

  5. 连接

返回工业控制与自动化索引