什么是电机启动器的 “ 固态过载继电器 ” ?

电动机起动器由两个基本产品组成,包括一个重型接触器(通常是三相)和一个过载继电器。
  • 接触器就像一个具有坚固触点的多极继电器,可以可靠地打开和关闭电机。这些触点可以承受电机的启动浪涌电流。它们也可以在高压交流环境中断开电气连接。
  • 过载继电器连接到接触器的输出端(电机侧)。当正确选择和对准时,过载继电器反映电机的情况。如果电机过载,或者出现相位不平衡,过载继电器就会跳闸,从而保护电机。

图1所示的 Siemens 14EUE32AG 单元是具有代表性的电机启动器。上部为重型接触器,下方为固态过载继电器。下面箭头所指的电线,串联接触器线圈与过载继电器的常闭触点。


1 : Siemens电机启动器,带有固态过载继电器。

接触器和电机启动器是什么关系?

当检测到电机运行异常时,过载继电器将启动(跳闸)。对于图1,常闭的95 ~ 96触点将打开。观察,从常开触点(95)到接触器线圈有一根红色导线。

这可以说是与电机启动器相关的最重要的单一电线

观察接触器的线圈与过载继电器串联在一起。因此,过载跳闸将立即禁用(关闭)电机通过接触器。这是一个故障安全连接,操作独立于任何外部控制逻辑。

技术小贴士 :可以配置 PLC 来监视主接触器的辅助触点。PLC 也可以监控过载继电器的常开(97-98)触点。这允许 PLC 检测接触器的异常操作。它还允许 PLC 识别电机过载情况。

作为参考,主接触器有四个一般故障节点,包括无法关闭,无法打开(焊接触点),命令关闭时暂时打开(故障)或未通电时强制打开。根据系统的复杂程度,你可能需要识别并记录每种异常。

什么是电机启动器的固态过载继电器?

了解了接触器与过载继电器的关系之后,我们就可以探讨固态过载继电器的工作原理了。

常规电机过载继电器

  • 常规过载继电器 :要了解固态指示器,我们首先需要探索一种常规过载继电器,如 Schneider DPER06。如“ 电机启动器的热过载保护模块如何工作?”所述,传统过载继电器在双金属条上包含加热器。随着电机电流的增大,加热器升温,导致双金属条弯曲,最终压在过载继电器的机械脱扣机构上。

2 :传统热过载继电器的内部工作原理。加热器由绕在双金属条上的扁线组成,并与双金属条绝缘。

技术小贴士 :传统的过载继电器需要时间来冷却。这是一件好事,因为电机也需要时间冷却。不要着急,因为电机的线圈可能会因过热而损坏。

重复的启动和停止循环可能会导致过载继电器因累积过热而跳闸。同样,不要着急,因为电机需要时间冷却。一定要对操作人员进行培训,防止恼人的跳闸。

固态电机过载继电器

固态继电器用电子元件取代了这种机械机构,并增加了额外的(智能)保护。例如, Siemens 目录中描述的特色 ESP200 过载继电器如下:

  • 真缺相保护;3秒内跳闸
  • 相位不平衡防止电机运行效率低下
  • 选择时接地故障跳闸
  • 可选择跳闸等级5、10、20或30
  • 复位行程可选择Auto/ Manual重启
  • 易于选择和使用,DIP开关可选择
  • 过载自供电,无需外接电源

固态过载继电器是如何配置的?

固态继电器与常规过载继电器一样,具有满载电机电流调节功能。如图3所示的特色 Siemens ESP200 (3UB81334HW2)可在50 - 200a范围内调节。

特色固态继电器具有通过前面板DIP开关控制的额外配置选项,包括:

  • 跳闸等级决定了继电器跳闸的速度。跳闸等级设置为5就像一个快烧保险丝,而设置为30就像一个慢烧保险丝。对于启动重物(如输送机或空压机)的电机来说,这是一个重要的考虑因素。
  • 相位不平衡可防止电机过热。注意,小的明显相电压不平衡会导致大的电流不平衡。这可能会烧毁三相电机的绕组。
  • 失相设置要仔细考虑。虽然我不是电工,但我见过我那份因单相而损坏的电机。你不可能错过它们,因为它们伴随着电工的大声诅咒。
  • 特色继电器有手动或自动复位设置。就我个人而言,我不太愿意使用不规范的自动复位,因为某些故障情况可能会导致系统无限期地切换开关,或者至少直到电机损坏,以先发生的情况为准。相反,建议使用PLC来监控系统,并结合智能故障检测(锁定)机制。例如,一天中三次过载将导致硬停机。另一个例子是在任意10分钟的时间段内出现两次过载。

接地故障检测可能对不接地的系统有用。 Siemens 将其描述为“对电动机的最佳系统保护,防止因潮湿、冷凝、绝缘损坏或任何其他原因导致的高电阻短路或接地故障。”


3 : Siemens ESP200固态电机过载继电器的特写图像。

技术小贴士 :船用应用通常包括不接地的三相系统。第一次相与船体短路时不会有问题。但第二次短路(相间短路或相与船体短路)会导致断路器跳闸。

接地故障检测和纠错是配电完整性的重要组成部分。让我们把电线中的电流保持在它所属的地方。

更多内容: