介绍
近场通信 (NFC)是一种短距离无线通信技术,当设备接触在一起或在大约10厘米的距离内时,它允许设备交换数据。它基于RFID 技术 ,但提供了增强的安全性和交互性,使其成为移动支付、身份验证和数据共享的理想选择。
范围、好处和不断发展的应用
- NFC 范围: NFC 的 典型范围在10厘米以内,既保证了安全性,又防止了未经授权的远程拦截。
- 通信模式: NFC支持点对点通信,允许两台设备交换数据。
或者,它可以设置为单向通信,发生在阅读器和标签之间。
- 主动和被动模式: NFC支持被动和主动两种模式。
被动模式: 一个设备(如智能手机)提供能量,而另一个设备(如NFC标签)依赖于这种能量。
主动模式下: 两个设备各自产生电磁场进行通信。
- 快速配对和低维护: NFC的快速配对速度使其成为建立蓝牙或Wi-Fi 连接 的理想选择。
此外,无源设备(如标签)不需要电池,降低了维护成本。
虽然NFC技术已经是一项成熟且被广泛采用的技术,但它仍在不断发展和扩展其应用。例如,
- 安全性与发展: NFC正与生物识别技术(如指纹和面部识别)相结合,以增强安全性。
正在实施更高的安全标准,包括加密和令牌化,特别是在支付和身份验证系统中。
- 标准化: 随着ISO/IEC 14443和ISO/IEC 18092 等国际组织 不断改进相关规范,标准化过程确保了不同制造商设备的兼容性。
- 全球采用: NFC在北美、欧洲和亚洲被广泛采用,中国、日本和韩国在支付和智慧城市应用方面处于领先地位。
- 技术挑战: NFC也面临技术挑战。
短距离通信 限制了某些应用。
NFC在某些环境中容易受到干扰。
NFC阅读器和标签的部署成本仍然相对较高。
- 来自其他技术的 竞争:面对蓝牙、UWB 等无线技术的竞争, NFC必须不断拓展其应用场景。
NFC 技术跨行业的关键应用
- 移动支付和身份验证: NFC技术在安全交易的身份验证中起着至关重要的作用。
它被用于 Apple Pay ,谷歌 Pay 和其他移动支付系统。
- 公共交通及门禁: 广泛应用于智能交通卡(如中国银联、易卡、八达通)。
门禁系统 的一部分,用于安全进入和身份识别。
- 物联网设备和可穿戴技术:物联网设备的 使用越来越多,特别是在智能标签和可穿戴技术等被动设备中
- 医疗保健应用: 用于患者数据管理、医疗设备标记和身份验证。
- 物流和供应链管理: 促进跟踪、产品验证,并提高供应链的透明度。
- 大流行后的增长: 非接触式支付的全球基础设施正在迅速扩大,特别是在大流行后采用非接触式技术的推动下。
要进一步探索NFC技术,请务必阅读我们的下一篇文章!
非接触通信技术比较:NFC与其他竞争的无线技术
仗剑天涯
2
读完这篇关于 NFC 技术的分享,我对这项短距离无线通信技术的现状和发展前景有了更清晰的认知,同时也产生了一些思考和疑问。
一、个人看法
-
NFC 与生物识别结合的安全升级方向很有价值
帖子提到 NFC 正与指纹、面部识别等生物识别技术融合,还在推进加密和令牌化标准。这一点切中了支付、身份验证领域的核心痛点。毕竟单纯的 NFC 通信虽有近距离优势,但结合生物特征后,能形成 “设备 + 人体特征” 的双重验证,大幅降低盗刷、冒用风险。
-
被动模式的低维护优势是物联网规模化的关键
无源 NFC 标签无需电池的特性,对物联网设备和可穿戴设备来说太重要了。在智能标签、物流溯源等场景中,设备数量庞大且分布广泛,更换电池的维护成本极高。被动模式能从根本上解决这个问题,很适合大规模部署。
-
后疫情时代的非接触需求确实推动了 NFC 普及
非接触式支付和交互在疫情期间加速渗透,而 NFC 技术正好契合这一趋势。从公共交通卡到门禁系统,这种 “碰一碰” 的便捷体验,让用户养成了使用习惯,这也为 NFC 后续拓展更多应用场景打下了基础。
二、个人观点
-
标准化是 NFC 跨厂商普及的核心前提
ISO/IEC 14443 和 18092 这些规范的完善,是不同品牌设备能兼容互通的关键。如果没有统一标准,手机、读卡器、标签各自为战,NFC 技术根本无法在移动支付、智慧城市等领域大规模落地。
-
NFC 需要与其他技术互补来突破自身局限
帖子提到 NFC 有短距离、易受干扰的短板,面对蓝牙、UWB 的竞争,单独依靠 NFC 很难满足复杂场景需求。我认为 NFC 可以主打 “近距离安全配对” 的优势,搭配蓝牙或 Wi-Fi 完成后续的长距离数据传输,搭配 UWB 实现高精度定位,形成技术组合拳。
-
中日韩的领先经验值得全球借鉴
这三个国家在移动支付和智慧城市的 NFC 应用上走在前列,核心原因是打通了 “技术 + 场景 + 政策” 的链路。比如公共交通、门禁等民生场景的全覆盖,让用户有高频使用的机会,这种推广模式很值得其他地区参考。
三、相关疑问
-
帖子提到 NFC 阅读器和标签的部署成本相对较高,目前有没有具体的技术手段或规模化应用方案,能有效降低这部分成本?
-
面对 UWB 技术在定位精度上的优势,NFC 除了安全和低功耗之外,还能在哪些功能上进行差异化升级,来巩固自身的市场地位?
-
在医疗保健和物流供应链这些专业领域,NFC 的应用是否会面临特殊的技术要求,比如抗干扰、数据存储容量等方面,目前有没有针对性的解决方案?
虽然单个 NFC 标签(Tag)成本已极低,但大规模部署(如数百万件商品)或高性能阅读器的成本确实是痛点。
DigiKey 提供丰富的NFC产品供客户选择。
客户可以选取成熟的NFC模块,更快的缩短研发周期。
或者选择自己开发,选择相关芯片,降低成本。
DigiKey 提供丰富参数筛选项满足客户不同应用的需要。
仗剑天涯
4
感谢Alan_Yang的分享与解答,刚试了一下DigiKey的器件选型,种类特别丰富,界面很友好非常适合快速选型,同时可以很好的对比器件参数和价格差异。通过参数筛选项已经快速筛选到满意的器件。
ZhiSZ
5
作者真的一语中的,最近几年nfc无线支付真的很常见了,我也经常使用支付宝的“碰一碰”功能付钱。这种支付方式个人觉得以后大概率能成为主流。我在网上还见过那种nfc卡片,就是手机nfc
识别后能跳转到某一个应用程序里面,或者就简单的实行一条指令,我想问一下这是怎么实现的
你观察得很敏锐。NFC(近场通信)确实正在从单纯的“刷公交卡”演变成一种随处可见的自动化入口。
你提到的手机碰一下 NFC 卡片就能跳转应用或执行指令,其核心原理可以概括为:“一个简单的存储载体 + 一个强大的读取引擎”。
以下是实现这一过程的三个关键层面:
硬件层:NFC 标签里存了什么?
你见到的那些卡片或贴纸(NFC Tag),内部其实有一个微小的芯片和一圈感应天线。它们通常是不带电池的(被动式)。
存储内容: 标签内部存储了一段极短的代码,通常被称为 NDEF(NFC Data Exchange Format)数据包。
跳转应用: 如果你想让它跳转应用,标签里存的就是一个 URI(统一资源标识符)。比如:
跳转网页:https://www.digikey.cn/zh/forum
软件部分
找到了一篇 Adafruit 介绍 NFC 设备间交换信息的标准格式NDEF的文章,希望对您有帮助。
卡模式、读卡器模式、点对点模式这个模式其实就是相当于一张采用RFID技术的IC卡, 如商场刷卡、公交卡、门禁管制,车票, 门票等等。 作为非接触读卡器使用, 比如从海报或者展览信息电子标签上读取相关信息。 这个模式和红外线差不多, 可用于数据交换, 将两个具备NFC功能的设备无线链接, 能实现数据点对点传输, 如下载音乐、交换图片或者同步设备地址簿。商业生活中应用比蓝牙更广泛。