近场通信(NFC):非接触式解决方案的网关

介绍

近场通信 (NFC)是一种短距离无线通信技术,当设备接触在一起或在大约10厘米的距离内时,它允许设备交换数据。它基于RFID 技术 ,但提供了增强的安全性和交互性,使其成为移动支付、身份验证和数据共享的理想选择。

范围、好处和不断发展的应用

  • NFC 范围: NFC 典型范围在10厘米以内,既保证了安全性,又防止了未经授权的远程拦截。
  • 通信模式: NFC支持点对点通信,允许两台设备交换数据。
    或者,它可以设置为单向通信,发生在阅读器和标签之间。
  • 主动和被动模式: NFC支持被动和主动两种模式。
    被动模式: 一个设备(如智能手机)提供能量,而另一个设备(如NFC标签)依赖于这种能量。
    主动模式下: 两个设备各自产生电磁场进行通信。
  • 快速配对和低维护: NFC的快速配对速度使其成为建立蓝牙Wi-Fi 连接 的理想选择。
    此外,无源设备(如标签)不需要电池,降低了维护成本。

虽然NFC技术已经是一项成熟且被广泛采用的技术,但它仍在不断发展和扩展其应用。例如,

  • 安全性与发展: NFC正与生物识别技术(如指纹和面部识别)相结合,以增强安全性
    正在实施更高的安全标准,包括加密令牌化,特别是在支付身份验证系统中。
  • 标准化: 随着ISO/IEC 14443和ISO/IEC 18092 等国际组织 不断改进相关规范,标准化过程确保了不同制造商设备的兼容性。
  • 全球采用: NFC在北美、欧洲和亚洲被广泛采用,中国、日本和韩国在支付和智慧城市应用方面处于领先地位
  • 技术挑战: NFC也面临技术挑战。
    短距离通信 限制了某些应用。
    NFC在某些环境中容易受到干扰
    NFC阅读器和标签的部署成本仍然相对较高
  • 来自其他技术的 竞争:面对蓝牙、UWB 等无线技术的竞争, NFC必须不断拓展其应用场景

NFC 技术跨行业的关键应用

  • 移动支付和身份验证: NFC技术在安全交易的身份验证中起着至关重要的作用。
    它被用于 Apple Pay ,谷歌 Pay 和其他移动支付系统。
  • 公共交通及门禁: 广泛应用于智能交通卡(如中国银联、易卡、八达通)。
    门禁系统 的一部分,用于安全进入和身份识别。
  • 物联网设备和可穿戴技术:物联网设备的 使用越来越多,特别是在智能标签和可穿戴技术等被动设备中
  • 医疗保健应用: 用于患者数据管理医疗设备标记身份验证
  • 物流和供应链管理: 促进跟踪产品验证,并提高供应链的透明度
  • 大流行后的增长: 非接触式支付的全球基础设施正在迅速扩大,特别是在大流行后采用非接触式技术的推动下。

要进一步探索NFC技术,请务必阅读我们的下一篇文章!
非接触通信技术比较:NFC与其他竞争的无线技术