将数字输入连接到Arduino Opta PLC的初学者指南

这篇文章是为熟悉Arduino系列微控制器并希望深入了解工业控制系统的个人而写的。在这篇简短的文章中,我们将探讨如何选择并将数字设备连接到Arduino Opta可编程逻辑控制器的输入。

Opta无缝集成到与许多工业控制系统相关的24 VDC生态系统中。因此,我们将专注于24 VDC兼容性功能,并排除12 VDC兼容的变体。

探索 Opta PLC 的数字输入

Arduino Opta设计用于两种通用类型的数字输入设备,包括接触(开关/继电器)和PNP(半导体)类型。在选择兼容设备时,必须理解一些重要的区别。

接触类型输入

接触可以是开关、传感器或继电器,其特征是接触闭合,为PLC输入提供连续性。例如,在此草图中,您可以看到各种输入,包括来自主控制继电器(MCR)的接触以及各种常开和常闭开关,用于控制PLC的操作。这些统称为现场设备输入。

请注意,每个现场设备的一侧连接到24 VDC轨道,而另一侧连接到相关的PLC输入。根据现场设备的状态,24 VDC可能会或可能不会发送到Opta的输入。不需要外部上拉或下拉电阻。Opta具有相当于9 kΩ的输入电阻。

技术提示 :一个自然的问题涉及选择常开与常闭接触。作为规则,选择接触类型,使启动机器的现场设备为常开,而停止机器的设备为常闭。这将提供一定程度的故障安全操作,防止断线或连接松动。 PLC程序被修改以适应开关极性。

半导体 PNP 类型输入

许多工业传感器具有半导体输出。一个例子是上面示意图中显示的接近(prox)传感器。在选择半导体传感器时,我们必须小心,因为它们有两种不同的配置。在一个版本中,传感器会“拉”低,而另一个版本会“拉”高。在行业中,这些分别称为NPN和PNP。名称是用于控制传感器输出的输出晶体管的描述。NPN晶体管会像你在数字逻辑课程中可能遇到的开集电极设备一样拉低。PNP晶体管会拉高。

了解晶体管配置至关重要,因为它决定了传感器如何与PLC接口。选择 PNP 配置以直接与 Opta 连接!

技术提示 :NPN传感器可以与Opta一起使用。但是,必须包含一个外部上拉电阻。本文描述了如何配置NPN传感器。你会发现NPN传感器“拉低”,而PNP拉高。请注意,本文中描述的PNP正在与PLC的内部电阻拉高。NPN设备没有这样的电阻,因此需要外部电阻。

当从DigiKey的参数化搜索引擎中选择传感器时,您可以通过在“输出类型”字段中选择PNP来过滤所需的传感器配置,如图所示。

有数千种可用的现场设备,使您能够优化您的过程控制系统。在构建工业控制系统时,请首先访问DigiKey的自动化与控制页面,了解其产品。该页面包含一系列展示产品的图片,帮助您快速找到所需的组件。

我们期待听到您在设计、构建、排查和修复工业控制系统时的反馈。您的反馈对我们和我们的读者来说是无价的。请在本页或返回DigiKey的技术论坛页面分享您对此材料的评论和问题。

02_00

返回工业控制与自动化索引