什么是碳质电阻?

碳质电阻曾经很常见。

曾经有一段时间,碳质电阻就像D型电池一样常见。图1展示了一个高端示例。这张图片展示了安装在Tektronix Type CA插件模块中的一组碳质电阻。最显眼的碳质电阻位于图片的右上角,带有橙-橙-橙-银色带。该模块来自1960年代末设计的547型示波器。我们使用“高端”一词,因为该示波器在当时是最先进的,售价相当于一辆新车的价格。

技术提示 :有关电阻的更多信息,请访问此权威页面。在那里,您将找到电阻类型的完整描述,以及清晰的说明,帮助您分类和采购这些关键组件。

1 :展示安装在真空管Tektronix示波器模块中的一组碳质电阻的特写图片。这是一件艺术品,带有银焊陶瓷隔离端子。

技术提示 :图1中几乎所有电阻都有4条色带。例如,您知道如何确定橙-橙-橙-银色电阻的电阻和容差吗?如果不知道,请点击此处访问DigiKey的在线电阻色码计算器

02_00

2 DigiKey 电阻计算器的图片

碳质电阻是如何制造的?

顾名思义,碳质电阻由碳元素制成。打个比方,将电阻想象成一段铅笔芯。铅笔芯是电阻元件,而棕色电阻外壳(图1)就像包裹电阻的木材。碳质电阻的挑战在于制造具有特定尺寸和特定电阻的核心。例如,前面提到的橙-橙-橙-银色电阻设计用于耗散2 W的热量。要理解其中的难度,想象一下用这个配方烘烤电阻:

  • 从细粒度的绝缘粉末材料开始
  • 添加一种热激活的粘合剂,可以热循环数千次而不失去凝聚力
  • 根据配方添加碳粉,从而为最终产品建立所需的电阻
  • 彻底混合以均匀分布材料,因为颗粒分布的任何变化都会导致电阻不一致
  • 挤压成细棒(如铅笔芯)
  • 烘烤至完成
  • 切割至所需长度
  • 将连接线添加到末端
  • 磨去少量材料以修剪电阻
  • 封装在电绝缘但导热性良好的材料中
  • 批量测试最终电阻,如果需要更高精度的部件,则单独测试
  • 添加色带

这个过程有许多步骤。材料的质量控制至关重要。挤压过程和物理连接电线容易出错。如前所述的银色带所示,最终的公差并不特别严格。此外,按照今天的标准,这是一个相对昂贵的制造过程。

顺便提一下,我们应该提到,由此产生的多孔材料容易受到环境因素的损害。湿气会损坏碳芯与电线的连接。根据我的经验,长时间暴露在高温下的碳合成电阻可能会漂移——远远超出公差范围——有时会开路而没有明显的损坏。

技术提示 :制造技术会随着时间的推移而变化。碳合成电阻曾经很受欢迎,因为它价格低廉。如今,制造技术已经改变,使得金属膜等电阻能够以更低的成本制造,具有更高的可靠性和更好的质量控制,这从更严格的公差中可以看出。

碳合成电阻今天的受欢迎程度

碳合成电阻仍然是一个受欢迎的项目。对于修复甚至构建使用时期正确组件的旧设备的人来说,这一点尤其正确。真空管音频和吉他放大器无疑是碳质电阻最大的消费领域。诚然,这种怀旧情绪有其道理——作为像泰克示波器这样的老设备的收藏者,我不会对此做出评判。相反,我会鼓励你安全地尝试这些复古元件。

碳质电阻的当前可用性

DigiKey的碳质电阻选择有限。以常见的10 kΩ产品为例。在撰写本文时,列出了35种规格。其中许多已被标记为过时,库存为零。对于有库存的型号,价格从每个$0.62到$5.06不等。例如,这里有一个Ohmite的10 kΩ、10%、1 W的电阻

碳质电阻有哪些替代品?

对于追求时代准确的修复,没有替代品可言。只有少数可行的来源。我们可以寻找新的电阻,如前面提到的OHMITE元件,可以在线拍卖中寻找新老库存(NOS),或者从捐赠设备中提取功能正常的电阻。

另一方面,如果我们放宽标准,允许使用新技术,我们会发现各种优秀的选择。那个1 kΩ 1 W的电阻可以被DigiKey上的263种选项中的任何一个替代。

公平地说,许多薄膜型电阻的性能将优于其古董对应物。它们的公差更严格,现代设备对环境因素的敏感性更低,噪声更低,成本也更低。

然而,我确实理解,新技术在你追求时代准确的吉他放大器中看起来不合适。它听起来不一样,闻起来也不一样。使用这些老式元件以及那个时代的真空管的体验无疑是值得的。

附言。要了解更多关于电阻及其构造的信息,请访问这个权威页面。在那里,你会找到包括碳质电阻在内的所有DigiKey电阻类型的详细描述。

再附言。如果您正在构建复古设备,请考虑使用如图3所示的端子条或端子板。这些配件将改善您的电路布局。

03_00

3 :常用于复古设备中整洁电路构建的端子板图片。