如何选择端子块导线套圈(Wire Ferrule)?

如何选择端子块导线套圈(Wire Ferrule)?

有时,我们可能会受诱惑,仅根据图 1 中所示的金属部分长度和内径来选择接线端子。但这会是一个错误的做法,因为我们首先应该考虑相关法规,特别是美国保险商实验室(UL)的 508A 标准。该标准适用于为一般工业用途设计的工业控制面板。该标准重点关注高功率配电,区分了馈线电路和分支电路。该标准甚至延伸到看似平常的决策,比如使用接线端子进行电线端接。

这些标准非常重要,尤其是如果你在一家获得 UL 508A 认证的面板制造车间工作。选择错误的部件可能会导致检查员拒绝验收该面板,从而带来代价高昂且耗时的返工。就像在开放公路上行驶的未经认证的汽车一样,未经认证的控制面板也存在安全、可靠性方面的问题,并且还涉及到严重的责任考量。错误的选择可能会伤害到人,或者引发火灾。

图 1:测量接线端子的金属部分长度和内径。

法规对接线端子的适用性
选择接线端子时,第一个或许也是最重要的考虑因素是压接工具。要明白,电线、接线端子和压接工具是作为一个整体来工作的。为了符合标准,这三者都必须按照制造商的规格进行选择。从实际角度来看,对于特定的线规,接线端子和压接工具是配套使用的。这对于确保压接的机械完整性和低电阻连接至关重要。

技术小贴士: 可以使用指定的工具、特定部件的数据手册,或者权威的 UL 产品智能查询系统(UL Product iQ,ulprospector.com)来确定 UL 认可的部件。对于每个制造商,我们都能找到裸接线端子、绝缘接线端子和双绝缘接线端子的列表。

接线端子与接线板的连接
下一步是确定你的带接线端子的电线将要连接的设备。例如,以 SchneiderTM241CEC24U PLC 为例。

和几乎所有这类设备一样,它包含了设备接线说明。如图 2 所示,我们可以使用多股绞合铜线或接线端子。除非使用双接线端子,否则每个连接点只允许接一根电线。图 2 中的图表告诉我们,要将电线末端剥去 9 毫米。对于接线端子排和开关等设备,也可以找到类似的信息。


图 2:Schneider Modicom PLC 关于弹簧式接线端子排连接的规则。

选择特定的接线端子
在这一点上,我们假定所需的线规和绝缘等级是已知的。这里的电压额定值决定了绝缘层的厚度。为了简化讨论,我们假定电线是事先确定好的,因为电线的选择过程不在本文的讨论范围内。

让我们总结一下我们所知道的内容:

  • 接线端子和压接工具根据我们必须遵循的制造商指导原则,作为一个整体相互关联。
  • 接线端子外露金属部分的长度由它将要连接的设备决定。
  • 线规和绝缘层厚度已经确定。

此时,我们可以在不断参考 UL 产品智能查询系统的同时选择部件。使用DigiKey的参数搜索引擎,我们可以搜索适用于 20 号线规电线、引脚长度为 10 毫米的绝缘接线端子。搜索结果显如图 3 所示。


图 3:DigiKey搜索引擎关于 20 AWG端子块导线套圈的搜索结果。

接下来,让我们 Weidmüller 的接线端子为例进行选择。如图 4 所示,所选的 9025870000 型号接线端子在 UL 产品智能查询系统中有记录。


图 4:具有代表性的 Weidmuller 接线端子列在 UL 产品智能查询系统数据库中。

此时,我们可以验证绝缘层是否足够小,能够适配橙色的护圈。最后一步是找到合适的压接工具。由于Weidmuller建议根据连接点来匹配压接样式,这使得压接工具的选择过程变得复杂起来。压接工具可用于梯形、六边形、方形和 WM 型等压接轮廓,这些在一份内容丰富的白皮书中有详细描述。DigiKey 亦提供了许多这类专门的 Weidmuller 压接工具

更多内容:

这个端子的长度压接很重要,因为有一些接口,可能相对比较短,过长的端子有可能成为安全隐患,所以选择合适的最重要。