比较Digilent Analog Discovery 3与Pro ADP2230

Digilent最近推出了Analog Discovery Pro (ADP2230)混合信号USB示波器和函数发生器。在这篇工程简报中,我们将新的Pro与Analog Discovery 3 (AD3)进行比较。图1中并排展示了这两款仪器。

由于ADP2230AD3在能力和整体性能上非常接近,因此提供有意义的比较具有挑战性。与其关注重叠的规格,我们将退一步,识别每台设备的高级属性。一旦识别出这些属性,您将更好地选择适合您需求的仪器。

1 :Digilent Analog Discovery Pro APD2230(左)与AD3(右)的并排比较。

Digilent Analog Discovery 3 介绍

Digilent AD3非常适合从高中到大学高年级的学生。它在混合系统中表现出色,特别是包含模拟和数字电路的场景。飞线便于轻松连接到面包板。

重要的是将AD3 视为一个不断扩展的生态系统 。AD3的实用性通过多种模块得到增强,如图2所示,包括:

2 :AD3生态系统提供的一系列模块——缺少的是新的功率分析仪模块。

Digilent Analog Discovery Pro ADP2230

ADP2230同样适合从入门课程到高级电气工程课程,这些课程中会进行混合模拟和数字实验。要理解ADP2230与AD3之间的区别,将这两款仪器视为一个连续体是有帮助的。ADP2230更接近传统意义上的示波器。这是一个更大的设备,具有增加的板载缓冲和滤波能力。

也许ADP2230最重要的特性是改进的模拟前端。它提供了高达50 MHz的带宽。这对于高级射频信号分析或探索模拟电路的极限可能很重要。ADP2230还包括传统的示波器AC和DC耦合功能。这是一个受欢迎的补充,因为AD3的BNC适配器(图3)模块要求操作员使用0.1英寸的排针跳线来设置AC/DC输入耦合。

技术提示 :请注意,ADP2230和AD3具有不同的连接器和独特的引脚分配,如图3所示。因此,AD3模块与ADP2230不兼容。

哪种仪器最适合您?

答案取决于您的个人需求。一些用户会欣赏新ADP2230的便利性和类似示波器的感觉。其他用户会欣赏与AD3相关的更大生态系统。例如,考虑这篇展示阻抗测量模块的帖子或这篇展示晶体管测试模块的帖子

您需要决定哪些功能对您的应用最重要。

软件

ADP2230和AD3都使用相同的Waveforms软件。这为仪器提供了一个易于使用的界面,包括示波器、频谱分析仪(FFT)、逻辑分析仪、电压表、协议分析仪、波形发生器、电源控制以及一系列专用测试仪器接口,包括阻抗测量和晶体管测试。

多线连接

虽然ADP2230和AD3具有相似的多线连接,但它们并不相同。ADP2230采用32针连接器(图3左),而AD3采用30针连接器(图3右)。请注意,电线颜色分配不同。例如,粉色线是逻辑分析仪的D0输入。ADP2230线缆将此线放置在第二层,作为从左数第二根线。AD3线缆将此D0输入线放置在上层,作为从左数第8根线。

3 :Digilent飞线图像。左侧的 32 ADP2230 与右侧的 30 AD3 。请注意,电线颜色分配不同。

技术提示 :作为长期使用Digilent Analog Discovery Legacy和AD3的用户,我在切换到ADP2230时遇到了一个问题。从图3中可以看到,上层从左数第7根电线是粉色的。我错误地认为这是D0输入。我花了一些时间才意识到ADP2230的粉色电线(从左数第2根)是D0输入。

最后的思考

这篇简短的文章在探索ADP2230和AD3规格的重叠部分时,仅仅触及了表面。然而,作为起点,你必须仔细考虑你的需求,平衡AD3生态系统的多功能性与ADP2230的高级示波器性能。

相关信息

请点击以下链接获取相关和有用的信息: