Wi-Fi HaLow 与传统 Wi-Fi 有何不同?

Wi-Fi HaLow是基于IEEE 802.11ah协议的无线技术规范。它最早于2016年推出,并在低于1GHz的频段上运行,这与传统Wi-Fi协议使用的2.4GHz、5GHz和6GHz频段不同。

什么是 Wi-Fi HaLow

Wi-Fi HaLow在低于1GHz的频段上运行,在满足物联网需求的同时,还支持工业、农业、智能建筑和智能城市环境中的各种场景。Wi-Fi HaLow基于IEEE 802.11ah标准,能够提供节能、长距离、可扩展的Wi-Fi,以满足各种物联网应用的需求。

Wi-Fi HaLow 的主要优点包括:

• 长距离:最远可达1公里
• 稳定连接:能够穿透墙壁和其他障碍物
• 显著节省电池:支持使用纽扣电池的器件,续航时间长达数月甚至数年
• 简化对互联网和云应用的访问:无需专有的中心枢纽或网关
• 最新的Wi-Fi安全协议:支持最新和最先进的Wi-Fi安全协议——WPA3和Wi-Fi Enhanced Open™,并将不断采纳未来不断发展的安全协议

Wi-Fi HaLow是低功耗、长距离和更通用的Wi-Fi版本,在低于1GHz的频段上运行。Wi-Fi HaLow标准史无前例地组合了能效、长距离连接、低延迟、安全特性和原生IP支持,使其成为无线连接、电池供电的物联网器件的理想协议选择。

Wi-Fi HaLow 与传统 Wi-Fi 的比较

以下是Wi-Fi HaLow与传统Wi-Fi之间的区别。它展示了为什么Wi-Fi HaLow能够完全满足物联网应用的连接需求。

Wi-Fi HaLow 产品

TE 射频天线支持Wi-Fi HaLow 的产品ANT-915-IPW1-RPS

Sub 1G就是都连接不上2.4G的WiFi上了,那跟lora,Zigbee也没啥区别,WiFi最重要的能力就是能上云,就有无限的可能性,WiFi HaLow有什么用处呢?比起Lora的优势在哪里呢?价格,开发难度有什么不一样呢?

要用的人多才行,不然跟专网没区别

  1. 频段:
    Wi-Fi HaLow使用的是 900 MHz频段,而传统的Wi-Fi一般工作在 2.4 GHz或5 GHz频段。900 MHz频段的特点是能够提供更长的传输范围,并且对穿透障碍物(如墙壁)更为有效。
  2. 传输范围:
    Wi-Fi HaLow具有更大的覆盖范围,因为低频段信号更容易穿透物体,能有效覆盖更大的区域。这使得它特别适合用于智能家居设备、远程监控、工业传感器等需要较大覆盖范围的应用。
  3. 数据速率:
    Wi-Fi HaLow的数据速率较低,一般在 几十 Mbps左右,而传统Wi-Fi(如Wi-Fi 5和Wi-Fi 6)能够提供更高的速率,通常在数百 Mbps到几 Gbps之间。Wi-Fi HaLow主要针对低数据量传输的应用,如物联网(IoT)设备。
  4. 功耗:
    Wi-Fi HaLow设计上注重低功耗,这使得它非常适合电池供电的设备,如传感器、智能家居设备等。这一特性使得它在长期使用中更加节能,而传统Wi-Fi的功耗较高,通常不适用于低功耗应用。
  5. 应用场景:
    Wi-Fi HaLow更多应用于物联网(IoT)领域,尤其是需要长时间运行并且不要求高数据传输速率的设备,如智能家居设备、健康监测器、远程控制等。
    传统Wi-Fi则更多应用于家庭网络、办公网络、流媒体等高带宽需求的场景。

总体而言,Wi-Fi HaLow主要针对低功耗、长距离、低速率的场景,而传统Wi-Fi则侧重于高速率和高带宽的应用。

Wi-Fi HaLow的频段国内能够使用吗,有应用落地吗?目前在国内没有看到相关应用。

Wi-Fi HaLow与传统Wi-Fi在频率范围、传输距离、数据传输速率、功耗、网络容量、应用场景、频谱和许可以及安全等方面都有显著的不同。Wi-Fi HaLow更适合低功耗、广覆盖和高连接密度的IoT应用,而传统Wi-Fi则在高数据速率和快速传输方面具有优势。