什么是正交编码器?
正交编码器是一种机电传感器,用于测量角位置、旋转速度和方向的变化。它也可以测量相对于已知起始位置的位置。它的特点是两个传感器在物理上相对于一个旋转的中断机构偏移。由此产生的组件产生正交波形。图1给出了一个例子。在这个例子中,一对Banner DS18VP6LP逆向反射式传感器被一个机械快门打断。
更多逆向反射式传感器
正交编码器这个术语包含了广泛的技术。图1给出了一个典型的例子,其中包括光学传感器和中断盘。磁盘每转一圈提供4个窗口。与商业上可用的传感器相比,这看起来很粗糙,每转一圈有几十个甚至几百个窗口。然而,即使是这种简单的机制也能将圆分成16个部分(22.5度增量)。
正交编码器是由输出信号定义的,而不是用于开发这些信号的技术。请注意,正交编码器也可以使用磁铁和霍尔传感器、机械开关,甚至是黑白象限交替的纸张来制造。在所有情况下,都使用一对传感器来检测变化。
图 1 :大型3D打印正交编码器演示器的图片
“正交”这个词是什么意思?
正交是描述两个信号之间相位关系的关系术语。具体来说,它描述了一个90度的关系。最主要的例子是如图2所示的正弦和余弦波形之间的关系。三角定义与此对话相关,因为sin和cos从根本上与物体的旋转有关。
有可能产生一个基于正弦和余弦信号的直接测量的编码器。一个罕见的,也许是老式的,模拟的例子是同步和伺服系统,其中测量正交或三相信号。
实际上,使用表示波形的数字方法要容易得多。如图2的下半部分所示,当相应的波形为正时,传感器Q1和Q2会做出响应。在这个系统中,我们将波形分成4个象限。我们看到每个传感器在两个象限内都是正的。有时两个传感器都是开启的,有时两个传感器都是关闭的。
通过观看视频1可以更好地理解图2中的模型。观察状态变化遵循一个可预测的模式,该模式使用2位灰色编码描述,序列为00、01、11和10。回想一下,灰色码描述了一个系统,其中一个比特在任何给定时间都发生变化。当你观看视频时,传感器的LED指示灯似乎在向下“行走”。后来随着方向从顺时针变为逆时针,它们似乎是在向上行走。
图 2 :正向(CW)方向的正交信号,蓝色信号引导绿色信号。当对应的信号为正时,Q1和Q2传感器激活。
小贴士 :术语正交在电子和通信中经常遇到。从历史的角度来看,一些最早的多相AC电动机是由90度偏移的信号驱动的。这包括著名的特斯拉AC电机,与现代单相AC电机的启动电路有很强的联系。在另一个例子中,正交描述了无线电接收机和发射机中的一个过程,我们使用“I”和“Q”信号对应于同相和正交相信号。
随着旋转方向的改变,正交信号是如何变化的?
到目前为止,我们假设正交信号之间的相位关系是恒定的。换一种说法,我们假设一个系统沿单一方向旋转。
图3显示了旋转方向反转时的变化。信号的正交(90度)性质仍然存在。然而,绿色波形现在处于领先地位。回想一下,原来的灰色编码是00、01、11、10。现在它被转换成一个00、10、11和01序列。
图 3 :反向(CCW)方向的正交信号,绿色信号引导蓝色信号。
在具有正交编码器的系统中如何保持位置?
我们谨慎地声明,正交编码器可以测量相对于已知起始位置的位置。换句话说,正交编码器不是绝对位置传感器,因为它无法确定轴的位置作为直接读取。相反,配备正交传感器的数字系统必须计算观察到的转换次数。这样的系统必须在已知的“家”或“零”位置初始化计数。因此,所有的位置测量都被解释为相对于主位置。错过计数或失去记忆将导致丢失位置。
再一次,我们认识到相应的数字系统必须跟踪正交编码器。它通过监控传感器灰色码的“方向”来实现这一点。数字系统会在每次灰码转换时更新计数(位置变量)。
正交编码器和相关系统会出现什么问题?
这种系统级的集成需要仔细的编程。也许最大的挑战之一与相关微控制器或可编程逻辑控制器(PLC)所使用的速度和编程技术有关。如果设备很慢或程序很慢(阻塞),它将错过传感器转换。因此,我们必须防范这种类型的错误以及噪声、传感器故障和间歇性电线问题。
一个典型的错误是从程序的超级循环(如Arduino loop()函数)内部监视编码器传感器。系统看起来会正常工作,但随着旋转速度的增加,可能会失去计数。这个问题是复杂的,当电机和传感器被纳入一个反馈系统,如比例积分导数控制器(PID)。这是非常困难的调试,因为问题可能是在PID代码或在推算位置(计数)。
使用中断将大大有助于消除位置错误。然而,当我们考虑到维持这个临界数字的重要性时,这是不够的。当旋转编码器用于定位大型机器时,尤其如此。当一个错误的位置数字导致机构撞到末端停止时,这样的系统往往会发生灾难性的故障。我们必须包含一种检测错误的鲁棒方法。
使用状态机来监控旋转编码器的灰色码
仔细检查正向和反向的灰色码,可以发现它们是相关的。使用图4所示的状态图表示可以最好地看到这一点。如果我们顺时针方向“行走”图4,我们得到正向(图2)关系。如果我们顺时针方向“行走”,我们会看到图3的格局。
这个状态图为一种简单而稳健的确定方向的方法提供了一个框架。从我们的数字系统内部,我们维护一个内部的状态推算。然后,我们从Q1和Q2传感器中寻找适当的转换。例如,如果我们处于状态00,则有三个有效条件和一个故障条件。这个表格给出了基于传感器输入的结果。
- 00:保持当前状态
- 01:移动到状态01并将位置计数增加1
- 10:移动到状态10,并将位置计数减1
- 11:错
每个状态都需要类似的表格,所有这些表格都可以从图4中导出。请注意,故障条件没有返回值。相反,必须重置系统,并在必要时执行归航操作。
作为测试条件,假设该机构处于过渡的边缘,并且在传感器条件00和10之间切换。这对系统来说不是问题,因为它的内部推算将在两个状态之间反弹,增加或减少每个状态转换的计数。
在另一个测试条件下,考虑当传感器的灰色代码被违反时会发生什么。回想一下,灰色码允许改变单个比特。如果我们处于内部状态00,传感器过渡到11,就说明出了问题,计数被破坏了。正确的反应是进入故障状态,关闭系统。
图 4 :正交编码器信号的状态图表示。气泡代表状态,线条上的数字代表传感器值。为了清晰起见,已经消除了剩余状态回路。
基于正交编码器系统的归位
归位(零位置)方法取决于系统的复杂程度。对于一些旋转编码器应用,通电复位到零或复位到最后一个已知值就足够了。例如,旋转编码器可以用作音量控制。当设备通电时,可以从非易失性存储器位置检索计数。音频系统现在具有与关机时相同的音量。
一个更复杂的例子是一台带有独立的X、Y和Z电机加上编码器的机器。通电复位是不合适的,因为当设备关闭时,我们对机器的刀具位置没有移动的置信度为零。对于这种情况,我们使用经典的归位程序:
- 移动到主位置限制开关
- 检测到家时停止
- 稍微后退
- 非常缓慢地移动以激活开关
也许你已经见过这个算法的实际操作。同样的技术也被用于许多3D打印机的步进电机。这是另一个系统的例子,其中位置以数字计数的形式保存。
正交编码器代码的实现
请收藏此页。
这是指向未来装置的链接的占位符。期待一个基于梯形逻辑的正交编码器状态机的实现,以及一个用C编写的例子。
结论
本工程简介简要介绍了正交编码器。最重要的考虑因素之一是正交编码器与相关PLC或微控制器不可分割的性质。状态机实现提供了一种健壮的方法来防止各种错误,包括缓慢的硬件或软件PLC或微控制器实现以及传感器和间歇性接线故障。