Nordic-Semi 的 nPM1100 和 nRF5x 的应用示例
以下应用示例使用的是NPM1100和nRF5x无线片上系统(SoC)。
任何具有USB接口的nRF52或nRF5340系列器件都可以采用此应用示例中的方法进行配置。
此示例应用适用于采用以下配置和功能的设计:
• NPM1100降压调节器提供了nRF5x器件
• USB电流限制协商
• 使用SoC GPIO(通用输入/输出)的充电状态监测
• ICHG(充电电流限制)和VTERM(终端电压)配置
• 电池组中的NTC(负温度系数)热敏电阻
• 运送模式
• 电池监控电路和低电量指示LED
电路
以下是指向其产品着陆页的链接:
nPM1100电源管理IC - Nordic | DigiKey

现有评估套件(nPM1100 EK、nPM1100 EKHV)的新版本于2023年第一季度推出,可用于评估更高的终端电压。