DigiKey网站搜索有个鲜为人知的功能,就是可以将关键词或零件编号与逻辑函数相结合进行基于逻辑的搜索。网站上包含三个主要的逻辑函数,其中一个较为复杂。另外两个简单的函数是OR(用“|”符号表示)和NOT(用“~”符号表示)。
假设你想在DigiKey网站上比较两个特定的零件编号,例如Murata的GRM033R61A104ME15D和Samsung的CL03A104KQ3NNNH。通常情况下,你需要尝试执行大量的筛选才能使这两个物料出现在同一页上,然后你才能选择它们对应的“比较”复选框……或者你也可以使用网站的“OR”函数,如下所示:
此搜索将返回符合任一搜索词的结果——在这种情况下,即为我们要比较的两个电容的DigiKey零件编号。点击上述搜索页面中的“应用筛选条件”按钮,系统将打开相应页面,如下所示:

注意,我们要比较的两个电容现在是搜索结果中唯一结果,因此我们可以轻松勾选“比较零件”。做得好!
DigiKey网站搜索中另一个有用的逻辑函数是NOT。假设我们正在寻找具有各种规格和额定值的陶瓷电容,但由于我们在电路板上使用了回流工艺,因此不需要任何要求环氧封装的物料。通常情况下,此搜索将非常繁琐,需要你在许多不同的筛选条件中选择许多不同的值,但幸运的是,“NOT”逻辑搜索可以帮助我们摆脱长时间的乏味搜索。只需在网站的搜索功能中输入“~epoxy” (或“~ 环氧”)即可,如下所示:
与上面的OR搜索类似,点击“应用筛选条件”,系统将打开执行了相应搜索词的页面,如下所示:

请注意,作为特性的“可环氧封装”被完全排除在我们的结果中,因为我们已经指定,排除所有包含“epoxy”(环氧)这个词(包括DigiKey网站上的任何筛选条件)的搜索结果。现在,我们可以自由地搜索所需的其他电容,而不必担心意外选择了无法使用的环氧(epoxy)封装电容。太棒了!
此外,你还可以在网站上使用“结果再搜索”复选框,来进行“AND”逻辑搜索。假设我们正在寻找低ESL电容,但同时还需要具有高电压标注。为此,我们可以通过选择性地筛选来实现,也可以重复执行“在结果中搜索”来进行逻辑搜索。首先,我们需要在DigiKey网站上找到“结果再搜索”字段,如下所示:
找到后,输入我们想要进行AND逻辑搜索的第一个搜索词,在本例中为“低ESL”,然后点击“全部应用”:
请注意,“低 ESL”已经被添加到筛选条件列表中,如图所示。接下来,我们需要具有高电压额定值的物料。我们只需在同一个“在结果中搜索”字段中输入“高电压”,然后点击“应用筛选条件”即可。
请注意,现在“低 ESL”和“高 电压”已经作为单独的筛选条件应用于搜索中,模拟了“AND”逻辑搜索的效果,并将剩余结果仅限于那些具有我们需要的两个标注的电容。太棒了!
这三个逻辑搜索功能可以有效地帮你加快在DigiKey网站上的搜索速度,或者迅速且准确地找到你需要的内容。希望它们能像帮助我一样为你提供帮助,祝你搜索愉快。