我的电子领域是开发照明用开关电源。
工具要用到太多了:万用表,示波器,电烙铁,可调电源,吸锡器,剪刀,剥线钳,笔记本电脑,螺丝刀,加热平台,毛刷,洗板水,防静电镊子,尺子,面包板等等,最常用的是万用表,示波器,还有电烙铁。
斜口钳,我工作台上使用最多的手工工具,非常适合于剪除焊后残铅、切割电线以及其他多种操作。
你所在的电子领域是什么?工具箱常备有哪些工具? 有哪些工具神器是你觉得非常好用的? 又有哪些独到的用法?
我是一名嵌入式软件工程师,在平时DIY一些小玩意的时候,用到的工具也是很多的,示波器我感觉非常有用,对调试和定位问题很有帮助的。
工具箱常备有哪些工具? 有哪些工具神器是你觉得非常好用的? 又有哪些独到的用法?
工具箱里面常备的东西很多呀,烙铁,示波器,可调电源,热风枪,镊子,钳子,松香,面包板,各种元器件,镊子,焊接小东西的气候很方便。
我做嵌入式开发,偏软件一些,用的做多的就是STM32CubeMX - STM32Cube初始化代码生成器,还有KEIL5 、串口调试助手什么的。
电子工程师们,你的独门常用工具是什么?
从事USB开发,过程中必不可少的是一个USB分析仪,当然支持不同速度的USB分析仪,价格也不同。USB3.0分析仪价格可过万,USB2.0普遍价格在1k-2k左右,如果经费有限,也可以采用bus hound软件来抓取各种USB请求和描述符,但我个人认为,对于一个好的USB设备,使用bus hound完全可以,但是在调试找错误过程中,还是比较推荐使用一个USB分析仪,USB分析仪可以将过程中所有出错的请求和描述符通通抓到。
USB测试过程中,经常需要将信号线接出来,这时就需要一些USB转接板,通常我会用altuim designer、Kicad、立创EDA画各种USB-A公对母、Type-c公对母的转接板,方便测试。
电源方面USB设备一般都是5V供电,有电脑即可,对电源工具要求不高。
观测USB差分信号波形,经常需要用到示波器,可以清晰观察到USB信号质量,排查导致信号质量降低的原因。
下载方面也没太多的下载器,只有一个dap-link,自己平时用惯USB下载了,反而觉得下载器下载麻烦哈哈。
首先,一个可调电源可以为开发过程中各种设备供电,最好是可输出正负电源,因为一些情况下,某些运放等电路需要正负电源供电;第二,一个USB转CAN总线分析仪可以很方便的对CAN总线通信设备进行数据采集,可以解析标准CAN协议;第三,一个逻辑分析仪,可以抓取开发过程中SPI、IIC的时序,判断是否与设备成功通信,此外,还可以抓取UART上的数据和波特率等信息;第四,软件工具–wireshark,开发网络应用不可或缺的工具,可以抓取到PC端和设备之间的数据传输过程,以及TCP、UDP等各种通信协议;第五,仿真器,各家有各家的下载器,比如ST的ST-LINK,NXP的MCU-LINK等等,经费充足一步到位J-LINK,或者选择开源的DAP-LINK;第六,万用表,这应该是人人必备的了,测电压、电流,通断等等,经常使用;第七,编程软件,用惯vscode之后感觉其他IDE都用不上的感觉了,现在基本每天就是打开vscode和notepad++两个软件。
我是一名开关电源研发工程师,我要用到的工具有:万用表,示波器,3D打印机,镊子,钳子,剪刀,热风枪,放大镜,焊锡膏,锡线,助焊剂,量尺,面包板,打火机,螺丝刀套装,电烙铁,清洁酒精,刷子,,尖嘴钳,电流表,吸锡器,这些都是我的常用工具。
开发板,洞洞板,电脑,焊台,万用表,示波器,逻辑分析仪,各种钳子,锯子,电钻,飞线,漆包线,助焊剂,洗板水,扳手,介刀,当然,你还要有熟练应用这些工具的经验和技巧。
此话题已在 16 小时后被自动关闭。不再允许新回复。