当检测一个七段数码管的时候,只需要一个万用表就可以简单做到。下面的测试步骤也许可以帮助你如何检测一个七段数码管。
- 拿出七段数码管,先识别1脚。
- 现在拿起万用表来设置(使用时应将红表笔插入标有“+”号的插孔,黑表笔插入标有“-”号的插孔。 ) - 將万用表设置在连续性范围内。
- 打到蜂鸣器档,测试下万用表(当在蜂鸣器档的时候,红黑表笔短接,会发出声音)。当万用表电池电量不足的时候,将不能显示正确的数据,这时候需要更换新的电池。
- 把万用表的黑表笔放在3脚或者8脚,一般这两个脚内部是相连的。
- 然后把万用表的红表笔放在其他任何引脚上,比如1或5脚。
- 如果任何一段发光,说明这个七段数码管是共阴极。
- 如果没有任何一段发光,互换表笔的位置测试阴阳极。
- 将万用表的红表笔放在3脚或者8脚上。
- 现在把万用表的黑表笔放在剩余的引脚上。如果任何一段发光,即表示此七段数码管是共阳极。
- 请检查七段数码管的所有引脚是共阴极或是共阳极,以确保显示器正常工作。
- 如果有些段没有发光,那么这七段数码管是坏的。
下面分享一个关于客户的七段数码管的测试。看下面这个数码管67-1469-ND,有人认为数码管数字1中的A段和F段有问题。做这个测试我需要两方面,首先,要确认这个数码管是共阴极还是共阳极;其次我要确认的是哪两个引脚激活了A段和F段。
根据数据手册,两个引脚都在右下角。这是一个共阳极数码管,数码管数字1的阳极引脚是14,A段的阴极引脚是16,F段的阴极引脚是18。


知道了数码管的结构就可以把万用表调整到二极管档去检测了,把红表笔放在14脚,把黑表笔分别放在16脚和18脚。你可以看到两段都可以正常工作。有了这些知识就可以帮你确认电路中的问题。