RIIM使用IPv4还是IPv6?

作者: Radiocrafts 认证供应商代表

RIIM内部使用的是IPv6。子节点和边界路由器使用IPv6进行通信。至于外部通信,有两种选择:

如果你的互联网基础设施使用的是IPv6,则子节点可以使用IPv6与外部服务器进行通信,这没有问题。

如果你的互联网基础设施仅支持IPv4,则从子节点发送到边界路由器的IPv6数据包将使用NAT64重新排列为IPv4数据包,并作为IPv4数据包传输到外部服务器。边界路由器将登记与外部服务器通信的节点的端口号。NAT表中的此条目为临时性质,因此外部服务器必须及时回复,以便响应到达发起查询的正确子节点。