Carling 的 Contura 系列开关在休闲车、船舶和类似应用中非常常见。其中之一的示例如下所示。
这些开关上的致动器是可拆卸的,借助于专门设计的低成本工具可实现拆卸。这使得该系列的开关可以使用不同的图例/图标轻松定制,以适应不同的应用。如下所示,使用共享的接触点。在致动器具有自定义或非库存图例文本的情况下,它还可以允许人们在重新使用致动器时更换烧坏的开关主体。
在寻找此类开关的替代品时,请查看打印在开关主体侧面的文字。在下面的示例中,“V8D1”是一条关键信息。

根据数据手册中的型号细分,这表明图中的开关是单极双掷瞬时开关,使用8位端子布局,带有1/4“快速连接端子。
如果要找到一个可行的替代品,这是所需的大部分信息 - 型号的其余部分显示指示灯、致动器样式和类似选项。但是,请注意,如果在 Digi-Key 网站简单地以“carling V8D1”作为搜索词,则返回的结果将是所有产品,这些产品的型号或参数信息中的某个地方同时包含“carling”和“V8D1”这两个确切术语。虽然可能需要对指示灯等进行进一步选择,但对于这一系列开关,此类搜索的结果可能数量很少,并且在更换方面与用户的需求非常接近或完全匹配。
最后,通常用于连接该系列开关的8位和10位端子外壳可在此处找到,以及一些其他相关附件。可在此处找到适合这些壳体的快速连接端子。请注意,除了有助于避免意外接线错误(这是一个非常好的主意……)之外,该连接器系统并不是特定的,当以单独的接线方式连接到连接器时,可以使用标准的1/4“快速连接端子作用于1/32”厚的接线片。