“ 我用了最好的 LED 和恒流驱动,为什么还是会烧掉? ”
虽然LED比其他类型的照明系统寿命更长、效能更高,但它们也更易损——尤其是在恒流系统中使用不当时。一般来说,布线不当、散热不当或驱动使用不当时,都可能造成LED照明系统过早失效。你需要检查散热器或冷却系统是否工作正常、布线是否正确并确保系统在额定参数范围内运行。
恒压驱动操作起来更方便,可以潜在节约设计成本,但通过避免恒流系统可能出现的失效,我们或许可以缓解过早失效这个问题。虽然恒流系统操作起来比较繁琐,但如果使用得当,它们可以延长LED的使用寿命。原因在于恒流解决了热逸溃的问题。
功率等于电流乘以电压(P = I x V)。人们会认为,只要两个变量保持恒定,那么剩余的变量就会保持不变。如果不考虑热逸溃的问题,那这么说也没错。当LED长时间打开或在温暖的环境中运行时,正向电压降会降低,并会抬高LED电流超过其额定值。这是二极管(LED)在照明系统中用作为“负载”时面临的主要问题。
当LED发热时,恒流驱动将会拦截过电流,而且电压输出也会调整发热LED至较低的正向压降,因此无需担心恒流驱动会产生破坏性的过压。
下列建议有助于你在使用恒流照明系统时解决问题并延长照明系统的寿命:
立即更换损坏的 LED
有些人会犯这样的错误,当一个或两个LED烧坏或损坏后,还继续让恒流LED照明系统继续工作。在这种情况下,恒流驱动会把同等的电流通过剩余的LED,从而导致其烧坏或过早失效。这时应立即关闭电源并修复损坏的LED。恒压驱动不存在这类问题,因为它们始终保持相同的电压,而其电流则取决于(剩余)LED的电流消耗。
在接入输入电源之前,将照明系统连接到输出端
另一个可以帮你避免问题以及过早失效的建议是,确保在将输入电源接入恒流驱动前,将LED照明系统连接到驱动上。如果你在连接LED之前将输入电源接入驱动,那么恒流驱动输出电压就可能达到电压输出窗口规格的最高(或更高)额定值(高于LED额定电压),从而导致过早失效或可能在连接时立即烧坏LED。恒压驱动依然不存在这类问题,因为它们的输出电压是固定的,而电流则取决于LED上的电流。
许多专业人士和业余爱好者都会先将电源接入恒流输入端,然后完成LED的布线或“测试”它们的照明灯带(通过将LED或灯带连接到输出端)——他们可能并没有意识到自己这样做对照明系统造成了损害,而还在好奇为什么LED的使用寿命没有预期的长。
恒流驱动排障
具有开放负载的恒流驱动电压输出显示的读数极有可能在电压输出窗口的整个范围内上下浮动,因为输出电压会不断变化以尝试输出固定电流。
有时,普通的直流万用表会难以读数,因为它可能显示为交流电压而不是直流电压,这实际上取决于所使用的驱动和仪表。而有时,输出电压也可能为电压输出窗口的最小或最大值。为了获取稳定的读数,你需要在输出端添加负载,以适应电压输出范围并满足恒定电流的要求。