DAC时钟是DAC中产生相位噪声的首要原因。
1. 时钟相位噪声的产生
时钟决定何时发送下一样本,故相位(或时序)中的任何噪声都会直接影响输出的相位噪声。

图 1 时钟与相位噪声的相关性
如上图所示,时钟对相位噪声的影响,可以视作各相继离散值与一个矩形函数相乘,其时序由时钟定义。
图 2 相位噪声卷积
如上图所示,在频域中,乘法转换为卷积运算。结果,期望的频谱被时钟相位噪声所破坏。这就是整个时钟相位噪声的产生的过程。
2. 信号频率与相位噪声
根据信号频率与时钟频率之比,相对于载波的噪声放大或缩小。信号频率每降低一半,噪声改进6 dB。为了证明这一点,下图是不同频率(5GHz,1GHz,500MHz)下,混入一个带有轻度100 kHz相位偏移的调制时钟信号(精密受控),来模拟相位噪声,来看看信号频率与相位噪声的关系。

图 3 带100 kHz相位调制的时钟输出相位噪声 (图片来源于ADI)
我们可以看到,从5 GHz时钟到500 MHz DAC输出观测到20 dB降幅,从500 MHz输出到1 GHz输出观测到6 dB增幅。
时钟噪声对于DAC相位噪声的影响很大。选择一个高精度的晶振可能是最简单的方案。
更多晶振相关帖子:
更多相位噪声相关帖子:
更多相关产品: