光缆选择: Riser等级光缆与Plenum等级光缆

Digi-Key 工程师Barley_Li

光缆安装在不同类型的建筑物内,通常部署在Riser区域和Plenum区域(下文会有解释)。一些光缆同时拥有Riser和Plenum等级。这两种光缆等级应用上有什么不同?

Riser等级光缆

Riser 区域: 指的是建筑物内两层之间的垂直的通风井/平面,或楼层之间的一些空间。这些空间允许主要公用设施垂直分布。Riser区域的一个很好的例子是从一层到另一层的电梯井和管道。Riser光缆可以位于建筑物的主干,用于传输数据、音频和视频信号。

Riser等级的光缆是自熄式的,以防止火焰沿着光缆向上传播,并在建筑物中楼层之间跳跃。然而,这种类型的光缆并不像Plenum等级光缆那样严格。

Plenum等级光缆

Plenum 区域: 指的是建筑HVAC(供热通风与空气调节系统)系统中用于循环空气的通道或者空间。它通常位于天花板上方或地板下方,可以作为接收室,将空气加热或冷却,然后分配到居住区。由于正压送风系统空间几乎不包含防火屏障和强制空气循环,因此此处部署的光缆需要比Riser空间中使用的光缆需要更高的耐火性。

Plenum等级的光缆采用阻燃塑料护套,如PVC或FEP。即使着火,外壳融化时排放的有毒烟雾也会更少。

下面是一些关于Riser和Plenum光缆的注意事项。

  • Plenum光缆可以用在Riser区域,但Riser光缆不能用在Plenum区域。
  • 如果发生火灾,使用错误的光缆可能会导致法律问题。

使用正确的光缆类型不仅可以确保人身安全,还可以减少建筑物损坏,避免责任。